This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:询问 cc33xx 配置二进制文件箱选择机制

Guru**** 2811805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1607267/cc3351-inquiry-regarding-cc33xx-configuration-bin-selection-mechanism

器件型号: CC3351

Hi ,@Sabeeh Khan1.  

我对附件中显示的配置二进制文件的部署有疑问。

我们注意到为不同的监管域(例如,,,等)生成了多个二进制文件cc33xx-conf_SRRC.bin_FCC.bin_ETSI.bin

我的问题是: 如果我们将所有这些文件放入固件目录(例如)/lib/firmware/ti-connectivity/Wi-Fi 驱动程序如何知道要加载哪个特定文件?

  1. 固定文件名: 驱动程序是否仅查找默认名称cc33xx-conf.bin? 这是否意味着我们必须 重命名 (或符号链接)cc33xx-conf_SRRC.bincc33xx-conf.bin加载驱动程序之前的特定区域文件(例如)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 驱动程序无条件地加载 cc33xx-conf.bin、而不加载其他文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenrong:

    正如 Dean 所说、cc33xx 驱动程序专门查找路径和文件“/lib/firmware/ti-connectivity/cc33xx-conf.bin。 我不相信交感是一种选择,但我承认我没有尝试过。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    符号链接正常。 司机不知道区别...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabeh Khan1. 

    我想确认以下工作流程是否是有关监管领域的大规模生产预期标准实施:

    工作流程:

    1. 单个二进制:我们只cc33xx-conf.bin将单个通用配置文件(例如,为 World Mode 配置)部署到文件系统。

    2. 检测:Wi-Fi 驱动程序加载后、系统被动侦听信标(或使用 802.11d)以检测当前区域。

    3. 动态切换:确定区域后、我们使用set_regdomain_txControl.sh脚本动态切换监管域、并在运行时应用正确的 Tx 功率限制。

    此工作流程是否适用于大规模生产?

    如果存在任何不正确的部件或风险、请指出并提供详细说明。

    谢谢、

    CVTE-XYF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要遵守您在每个国家/地区开展业务的要求。 一些,包括美国, 有非常严格的规则,通常禁止动态切换,除非在某些非常狭窄的情况下。