This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:网关配置问题:CC3235SF 器件未与 NTP 服务器同步

Guru**** 2797765 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1608048/cc3235modasf-gateway-provisioning-issue-cc3235sf-devices-not-synchronizing-with-ntp-server

器件型号: CC3235MODASF
Thread 中讨论的其他器件: CC3235SF

我们在美国部署的一些网关模块(使用 CC3235SF 器件)存在网关配置问题。

 

经过初步调查后、我们观察到、尽管网关 (CC3235SF) 成功连接到主路由器、但它无法与 NTP 服务器同步时间。 此故障会阻止它与我们的物联网集线器建立连接。 特别是、此问题在 2025年12月31日 之后出现。

 

请提供关于 CC3235SF 中的网络协处理器用于 SNTP 的全球公共时间同步服务的信息。 具体而言、我们想知道它是否依赖于 pool.ntp.orgtime.google.comtime.windows.com或其他服务。

 

此外、您是否在此时间范围内收到了有关时间同步故障的类似问题或事件的报告?

 

我们使用以下命令

  1. simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07
  2. Azure_cc32xx_4_10_01_01
  3. sp_4.13.0.2_3.7.0.1_3.1.0.26.bin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minal、

    主题 讨论了不同 SDK 上的类似问题、但或许它仍然可以为您提供一些提示。

    如果您需要其他支持、我在这里 Slight smile