This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434+BP3351 开发板、WiFi 功能使用 SDIO 接口而不是 SPI 接口

Guru**** 2767665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1608802/am2434-am2434-bp3351-development-board-wifi-function-uses-sdio-interface-instead-of-spi-interface

器件型号: AM2434

请参阅以下内容:(https://dev.ti.com/tirex/explore/content/CC33XX_RTOS_MCU_1_00_00_04__all/docs/mcu/html/mcu/am243x/getting-started.html#setup-sitara-am243x-and-cc33xx) 链接中的操作显示 WiFi 正常工作、但 WiFi 使用 SPI 接口。 是否可以将其更改为使用 SDIO 接口? 如果我要将 SDIO 接口用于 WiFi、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 — 比尔·盖茨-

    总的来说、cc33xx 可以与 SPI 或 SDIO 通信、以便与任何 Linux 或基于 MCU 的主机进行通信。

    如果您询问 BP3351 是否可与 AM243 搭配使用、那么是的、但不容易。 我们选择使用 SPI 通信是因为 BP3351 可以轻松与 AM243 LaunchPad 配对、因此已经完成了 SPI 连接。 因此您必须使用跳线。

    如果您有另一个使用 SDIO 的 MCU、并且希望设计电路板以使用 SDIO 与 cc33xx 器件的通信、则需要实现您自己的 SDIO 层。 SDK 提供了一个名为“dio_adap.h"和“和“bus_sdio.c"的“的 SDIO 文件。 您需要根据器件上使用的 SDIO 总线实现这些文件、以启用通信。 AM243 上的 SDIO 实现也是如此。 我们提供了接头、但需要完成 SDIO 编程。