This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301 是否支持 NuttX RTOS?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1608694/cc3301-does-cc3301-support-nuttx-rtos

器件型号: CC3301

尊敬的 TI 专家:

 说到标题、CC3301 是否支持 NuttX RTOS?

 如果没有、我可以从哪里开始进行这种整合?

Br、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    CC3301 是一个配套 IC、不运行任何 RTOS、主机负责所使用的操作系统。 目前、CC3301 SDK 是作为 am243 SDK 的插件创建的。 应用示例中有适配层、需要更改这些层以支持另一台 MCU 主机、即我们的驱动程序与 CC3301 器件通信所需的 UART、SPI、GPIO 功能。

    因此、您需要  在此处了解 2 个方面。

    一个您要用于 CC3301 的主机  

    RTOS 在其 SDK 中支持主机的两种方式。

    如果您选择的主机不支持 nuttx。 我认为最好的起点就在这里

    https://nuttx.apache.org/

    此致、

    Rogelio