This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:为什么 BLE 功率在不同 reg_domain 变化。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1610645/cc3351-why-the-ble-power-varies-in-different-reg_domain

器件型号: CC3351

大家好、TI 的 espert

 为什么设置不同的 reg_domain 时 BLE 功率不同、我设置相同的 BLE powerCHlimit、在 cc33xx-conf.bin 中只有 reg_domain 不同。但 WW/ETSI 中的 BLE 功率高于 SRRC/FCC。

请查看我使用的测试结果和 cc33xx-conf。  我使用校准器进行测试、FW:cc33xx_Linux_package_1_0_2_12  

image.pngcc33xx-conf.zip 

我的校准器测试命令:

WiFi-Bt 重启

PHY=`ls /sys/class/ieee80211`;echo 0 >/sys/kernel/debug/ieee80211 /$PHY/cc33xx/sleep_auth

校准器 wlan0 cc33xx_plt ble_plt

校准器 wlan0 plt POWER_MODE 开启

校准器 wlan0 cc33xx_plt tune_channel 8 0 3.

校准器 wlan0 cc33xx_plt SET_MANUAL_calib -TX 1 -Rx 1

校准器 wlan0 cc33xx_plt tune_channel 1 0

bluetoothctl 打开电源

校准器 wlan0 plt POWER_MODE 关闭

ifconfig wlan0 down                                                                                                                          

hcitool cmd 08 34 00 FF 00 01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihong:

    请尝试以下命令流:

    PHY=`ls /sys/class/ieee80211`;echo 0 >/sys/kernel/debug/ieee80211 /$PHY/cc33xx/sleep_auth

    校准器 wlan0 cc33xx_plt ble_plt

    校准器 wlan0 plt POWER_MODE  开启

    校准器 wlan0 cc33xx_plt tune_channel 8 0 3.

    校准器 wlan0 cc33xx_plt SET_MANUAL_calib -TX 1 -Rx 1

    校准器 wlan0 cc33xx_plt tune_channel 6. 0 0

    bluetoothctl 打开电源

    校准器 wlan0 plt POWER_MODE 关闭

    ifconfig wlan0 down                                                                                                                          

    hcitool cmd 08 34 00  FF 00 01

    这里的区别在于 seocnd “tune_channel"命令“命令位于 6 0 0、而不是 1 0 0。

    请尝试一下、并告诉我它是否有效。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan Cohen

      遵循您所说的“ 为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihong:

    错误的命令“tune_channel 1 0 0“是 FCC 和 SRRC 模式下校准流程不正确、因此 TX 功率低于预期。

    使用 tune_channel 6 0 0 是 PLT 模式的正确流程。

    此致、

    Jonathan