This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:校准器输出功率不匹配

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1611539/cc3351-calibrator-output-power-mismatch

器件型号: CC3351

您好 TI、

我能够使用 INI Composer 成功生成配置文件、该文件具有正确的 TX 功率偏移、并且使用配置密钥锁定。  它在 SimpleLink Wi-Fi 工具箱界面中运行良好。  我能够在使用工具箱时获得预期的输出功率。   

现在、我正在着手进行大规模生产的夹具开发。  根据 CC33xx 生产线指南 (SWRA777A)、我现在已经从使用 XDS110 过渡到使用 BeagleBone。  我使用 SDIO、UART 和复位线路将模块连接到装置。

我能够使用 BeagleBone 上的配置文件成功调出模块。  我检查了 dmesg 日志、没有错误。  然而、当我尝试使用校准器时、输出功率明显偏离预期输出功率。  我使用默认配置、但修改后的请求 TX 输出功率为+16dBm 除外。

我将此命令序列用于 5G、通道 100,802.11a、OFDM - 6M、+16dBm:

ifconfig wlan0 down
校准器 wlan0 plt POWER_MODE 开启
校准器 wlan0 cc33xx_plt tune_channel 100 1 0
校准器 wlan0 cc33xx_plt set_tx — 默认值 0
校准器 wlan0 cc33xx_plt set_tx -TX_POWER 26
校准器 wlan0 cc33xx_plt start_tx
校准器 wlan0 cc33xx_plt stop_tx

但是、我只得到大约+9dBm 输出;使用同轴电缆探头损耗补偿时、大约为+11dBm。  将此值与在 SimpleLink Wi-Fi 工具箱中使用相同配置文件时进行比较、得到的值为+15.5dBm。

我已经检查了/lib/firmware/ti-connectivity.中是否加载了正确的配置文件

我还检查了/lib/firmware/ti-connectivity.中加载的正确固件

我希望得到一些关于我可能做错什么的指导。

谢谢、

Edward

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    快速浏览您的序列、似乎唯一缺少的是 SET_MANUAL_calib 命令。   set_manual_calib 该命令会触发校准过程以优化 PHY 性能、并应在该 tune_channel 命令之后运行。 只要 tune_channel 重新运行该命令、并且在运行用于设置参数的命令之前、应该会重新运行该命令。

    您是否可以尝试运行:

    校准器 wlan0 cc33xx_plt SET_MANUAL_calib -TX 1 

    是否会在运行 set_tx 命令之前执行此操作?

    是否还正确设置了 INI 文件中的 PowerLimitArray 和 InsertionLoss 参数?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh。  我没有在启动 TX 之前进行校准。  现在得到了正确的输出功率。