This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801:什么是硬件和软件版本?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1611803/wl1801-what-are-hardware-and-software-versions

器件型号: WL1801

我使用 Variscite 的 SOM imx6、包括 WL18MODGI 组件。

引导 Linux (Yocto Scarthgap) 时、我会收到以下消息:

wlcore :wl18xx HW :183x 或 180x、PG 2.2 (ROM 0x11)

…μ s

wlcore:PHY 固件版本:修订版 8.2.0.0.246

…μ s

wlcore:固件已启动(修订版 8.9.1.0.2)

那么、硬件和软件的确切版本是什么?
我需要这些信息作为技术文档。
感谢你的帮助。

                     FWX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francois、

    那么、硬件和软件的确切版本是什么?

    我不确定我是否关注这个问题、您能满足您的需求吗?

    [报价 userid=“674541" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1611803/wl1801-what-are-hardware-and-software-versions ]wlcore :wl18xx HW: 183x 或 180x、PG 2.2 (ROM 0x11)

    这是器件的硬件版本。

    wlcore:固件已启动 (Rev 8.9.1.0.2)

    该行描述了所使用的最新固件版本。 这是“wl18xx-fw-4.bin"</s>“

    wlcore:PHY 固件版本:Rev 8.2.0.0.246

    此 PHY 版本打包到上述固件二进制文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将从 ariscite 使用此 SOM:
     https://variscite.com/system-on-module-som/i-mx-6/var-som-solo-dual/

    对适用于 wl18xx 的 TI 驱动程序运行 Linux Yocto Scarthgap。

    我需要以下信息:

    - TI 无线组件的硬件版本号

    -驱动程序的软件版本号

    -固件版本号  

    我只能在 Linux 引导时从消息中获得信息。
    我需要理解这些信息才能回答前面的问题。

    那么、有了内核 Linux 显示的消息、您能帮我解答吗?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francois。

    是的、理解。  

    TI 无线组件的硬件版本号

    它确实是 PG 2.2。

    -驱动程序的软件版本号

    如果您使用的是 scarthgap、那么我们没有驱动程序版本、因为它已上传到 Linux 内核中。 您必须改用 Linux 内核版本。

    -固件版本号
     

    我在上面提供:8.9.1.0.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回答。
    此致、

                       FWX。