Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC3551E
器件型号: CC3351
主题: CC3551E 中讨论的其他器件
我们已实施 8.1 RTOS 端口并已进行测试。
CC3351 数据表第 6.18 节给出了 330uA 的睡眠消耗数据。 我们可以使用 RTOS 版本 8.1 中的 Wlan_Stop 方法重现关断图 (10uA)。 更改 PS 或 PM 模式并不能为我们提供这个数字。 空闲大约为 13mA。 客户端发现 SPI 上的 5 秒启动时间过高、需要的时间更短。 睡眠模式是否可以避免每次唤醒都重新加载固件? RTOS 端口似乎不包含用于激活此睡眠模式的命令、并且所有 PS/PM 模式(两种模式均为 0-2)均不能实现此电流(与网络断开连接)。 我们注意到 Linux 低功耗模式执行与 RTOS 固件相同的操作、即发送“STOP"命令“命令、然后在恢复时下载固件、并使用可选的电源移除。 什么状态描述了睡眠消耗以及它是如何激活的? 我们在 CC3351 BP 上测量 1V8 电源轨。
或者、客户端在将来建议我们可以考虑从 SPI 移植到 SDIO(如果这是缩短引导时间的唯一方法)。 1b 20MHz SPI -> 4b 50MHz SDIO 建议在数据传输期间改善系数 10(我们知道,将有开销等待模块完成,例如处理固件数据包)。 我们假设 SPI 命令集在目标上以并行 SDIO 模式运行、即不使用 CMD 线路传输命令。 如果是这样、这将减少命令以及有效载荷数据(例如固件)的传输时间。 请确认。
在安全性方面、RTOS 固件支持密码安全性、而不是证书、而不是 PMF。 两者都是由客户端请求的。 Linux 端口支持两者。 在我们考虑将特性从 Linux 移植到 RTOS 之前、这是否应该起作用、即是否向 RTOS 和 Linux 端口提供了相同的固件和命令集? 如果我们从 Linux 移植证书传输和激活、是否需要相同的命令集在 RTOS 上有效?
TIA。