This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:自动将 DMA 通道分配给 UART

Guru**** 2812085 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1613345/cc3551e-auto-allocated-dma-channels-to-uart

器件型号: CC3551E
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好的团队、

在 AT 示例中切换 UART 期间、我们的客户遇到的一个问题是、SysConfig 自动将 DMA 通道 10 和 11 分配到 UART、这导致对其的写入在某些情况下无限期挂起。 我的理解是、SysConfig 应在这种性质的资源冲突方面发出警告。 这种冲突/限制(以及任何相关的冲突/限制)是否在任何地方都已知/记录?

我随附了一个补丁文件、当应用于 AT 命令 SDK (9.21) 示例时、如果AT+wlanstart发出命令、该文件将重现挂起情况。 如果您需要更多信息、请告诉我。  

修补程序 file.zip 

此致、
Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    是的、我们最近才意识到这个问题。 我们已经提交了请求单以供我们的开发团队解决、但作为短期解决方案、我们计划在我们的 SDK 文档中记录此行为。