This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:CC3301MOD TI WiFi 和 STM32 微控制器之间的 SPI 通信面临挑战。

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1612929/cc3301mod-facing-challenges-in-the-spi-communication-between-cc3301mod-ti-wifi-and-stm32-microcontroller

器件型号: CC3301MOD

我实现了  

  1. 启用从 STM32 (GPIO) 到 CC3301MOD 的信号输出、从而启用 TI WiFi 芯片。
  2. 以 10Mbps 速度和 00 模式初始化和配置 SPI。   

困惑是  

  1. 我已将 IRQ 引脚 (STM32 的外部 IRQ) 连接到 STM32 的 PC2 引脚。
  2. CC33301MOD 芯片 IRQ 引脚编号为 10。  
  3. 我已在 STM32 中实现了 ISR 和 isrcallback 函数。
  4. 如何从 CC3301MOD IRQ 引脚 10 到 STM32 产生中断? 非常感谢您的建议。

SPIcommunicationImg.png

 

谢谢、