This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:TI 为 FCC 认证提供支持

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3351, CC3301, BP-CC3301, CC3301MOD, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1615247/cc3301-ti-support-for-fcc-certification

器件型号: CC3301
Thread 中讨论的其他器件: 、BP-CC3351、 CC3351

大家好、我们正在使用 CC3301、TDK DEA162450BT-1295A1 滤波器和定制 PCB 布线天线来设计网关器件。 我知道、由于我们使用裸芯片而不是模块、FCC 认证测试将更加广泛。

您是否具备所需认证测试的共享经验?

您是否认为认证机构可以使用您的一些测量(至少进行)来减少我们设备上的测量量?

您是否有其他可共享的资源可以提供帮助?

我申请了 SIMPLELINK-CC33XX-REPORTS、但尚未获得批准(现在已等待一周)。 我不确定这些报告包含什么内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juha、

    感谢您的联系。 我刚刚批准您访问 CC33xx 报告产品系列。 在那里您可以找到 BP-CC3351 的报告。 您还可以在此处查看我们 BP-CC3301 电路板的报告草稿:

    e2e.ti.com/.../BP_2D00_CC3301_5F00_Cert_5F00_draft_5F00_Reports_5F00_11_5F00_2023.zip

    请注意、这些报告仅供参考。 这意味着您不能遗憾地利用这些测试报告来最大程度地减少您的测试要求和时间。 您必须让测试机构完成系统上的测试机构所要求的全部必要测试。 请咨询他们、了解所需内容。 当您的测试机构从您的系统收集结果时、可以将这些报告进行比较。  

    此外、请确保您已仔细查看我们的 CC33xx 硬件集成指南 以及 BP-CC33x1 设计文件、以确保遵循有关电路板设计/布局的正确指导。 密切关注这一点将有助于增强您通过监管的信心。 最后、如果您没有参与审核、建议将您的设计发送过来进行审核。 可以 在此处找到提交该内容的步骤

    希望这有所帮助。

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的见解。 也用于提醒审查服务。

    关于测试机构利用您的报告的模糊可能性、我想知道:

    CC3301MOD 射频部分是否与您的参考设计(即具有 TDK DEA162450BT-1295A1 滤波器)匹配、而不具有其他特性? 如果我们的设计和您的 MOD 之间的射频部分不同、很明显您的测试报告并不适用。

    CC33MOD 和 CC33MOD-DB 之间有何差异、两者都具有 FCC 授权?

    我想知道为什么 BP-CC3351 有 2.4GHz 射频滤波器、因为 CC3351 也支持 5GHz Wi-Fi?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juha、

    CC3301MOD 射频部分与 IC CC3301 元件的参考设计确实匹配。 但是、IC 参考设计中的布线长度更长、因此将违反 CC3301MOD 报告。  

    CC3301MOD 是否更容易且更适合您的设计? 还是下面的芯片最有意义?

    CC33MOD 和 CC33MOD-DB 之间的区别是 CC33MOD 仅为单频带 2.4GHz、这意味着在射频路径上只能找到 TDK BPF 和匹配网络。 CC33MOD-DB 是双频带 2.4GHz 和 5GHz、这意味着我们在射频路径上的 BPF 和匹配网络上增加了一个双工器。 这就是为什么他们有单独的赠款。

    BP-CC3351 还在 2.4GHz 布线上具有 BPF、用于继续对 2.4GHz 上下谐波进行滤波

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭 TT。 如果这解决了您的问题、请点击“此解决了我的问题“

    Josh