This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:定制电路板上的无线电工具连接

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1617146/cc3301-cc3301-radio-tool-connection-on-custom-board

器件型号: CC3301

我正在使用 MCU 和 CC3301 开发定制电路板。 出于认证目的、我愿意使用 SimpleLink Wi-Fi 工具箱中的无线电工具。 我看到用于 CC31xx 和 CC32xx 的无线电工具版本使用了 UART 连接、但该版本不支持 CC3301、而 CC33xx 的新版本使用 XDS110 来连接。

我的问题是:

  • 使用无线电工具是否需要完整的 XDS110 连接器? 如果连接通过 UART、我甚至可以通过 MCU 进行路由。 如果需要直接硬件连接(例如 SWD)但只需要子集、则会简化我的路由。
  • 无线电工具是否能够与通过 SDIO 或 SPI 访问 CC301 的 MCU 驱动程序同时运行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    • XDS110 连接器不通过 UART 通信、而是通过 JTAG 通信、因此为了使用 XDS110、您需要完整的连接器。
    • 更理想的替代方法是利用 MCU 上托管的 CC33xx 校准器工具命令来复制无线电工具功能。 network_terminal 示例中使用了“calibrator"命令“命令、此功能包含在该示例中。 有关命令和功能的其他信息、请参阅 MCU CC33xx 用户指南 (/ /cc33xx_rtos_MCU_PACKAGE_R8_1/docs/html/mcu/校准器/index-calibrator.html)。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、
    Josh Prushing