This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:MCU SDK R8.1、传输线程使用大量 CPU

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1617918/cc3351-mcu-sdk-r8-1-transport-thread-consume-a-lot-of-cpu

器件型号: CC3351

您好:

以下是我的设置:

  • CC3351 使用 MCU SDK R8.1
  • 我们使用 Zephyr RTOS(OSI 器件具有自定义移植层)
  • 主机 MCU 是一个在 600MHz 上运行的 STM32H7
  • CC3351 与主机之间通过通信进行通信
    • 2MHz 处的 SPI、用于 WLAN
    • UART(具有流控制)、运行条件为 115200

目前、我们能够启动设备、连接到 WiFi 并进行一些传输。 但是、当器件连接到网络时、没有传输(至少我们不直接向器件发送数据,也不从器件发送数据)。 我们注意到“传输“威胁占用了 20%的 CPU。 这对于我们当前的使用来说似乎相当多。

 

你知道这是否是正常行为吗? 您是否有一些与在其他电路板上使用 FreeRTOS 进行 MCU 使用相关的数字? 这是你已经面临的一个常见问题,你有一些线索吗?

 

提前感谢、

Gaetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaetan:

    我无法获得这些信息、因此需要获取这些数据。 但是、我以前没有听说过这个问题。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。 最后、我发现了问题、这是我对 WLAN_IRQ 处理的支持。 我关闭此票证。

    非常感谢、

    Gaetan