This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:wifi 认证错误:CC3301 驱动程序 1.0.2.10 和 wpa_supplicant 2.11

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1615545/cc3301-wifi-certification-errors-cc3301-driver-1-0-2-10-and-wpa_supplicant-2-11

器件型号: CC3301

大家好!

我们正在认证我们的产品 wifi、如果 TI 有任何建议、我们会遇到以下错误:

  • CT_Security_RSN_STA_CapabilitiesVerification-Reservedbits-31_10603_1
  • CT_Security_RSN_STA_CapabilitiesVerification-Reservedbits-SAE-PK_10604_1
  • CT_Security_RSN_STA_CapabilitiesVerification-Reservedbits-extra_105_1

CC3301 驱动程序:1.0.2.10

wpa_supplicant:2.11.

Linux 内核:
br2_linux_kernel_custom_repo_version=“11.01.05"</s>“
 
 
我们目前正在考虑与 SDK 11.02.08 和内置内核驱动程序保持一致、但测试实验室目前尚不具备这一功能。  如果这样可以解决问题、我也可以继续处理。
 
对于通过了哪些 TI 测试版本、您是否有任何指导?
 
谢谢
布莱斯
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    您是否对通过了哪些 TI 测试版本有任何指导?

    cc33xx Linux SDK 使用了 wpa_supplicant 2.10 和 TI 内核 6.1、我们通过了 WFA 认证。

    我们目前正在考虑与 SDK 11.02.08 和内置内置内核驱动程序保持一致、

    您可能会通过此版本获得相同的结果。 在继续之前、我们首先使用请求方 2.11 和 ti-6.12.y 分析故障。

    您是否能够共享这些失败测试的 Indigo 日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../QT_2D00_issues_2D00_1060x_2D00_10feb2026.zip

    尊敬的 Sabeeh:

    以下是失败测试案例的快速跟踪日志。  他们也复制了错误的失败。  以下是实际故障。  所有与 RSN 有关。  我也会编辑上面的消息、以减少混淆。

    • CT_Security_RSN_STA_CapabilitiesVerification-Reservedbits-31_10603_1
    • CT_Security_RSN_STA_CapabilitiesVerification-Reservedbits-SAE-PK_10604_1
    • CT_Security_RSN_STA_CapabilitiesVerification-Reservedbits-extra_105_1

    e2e.ti.com/.../PMF_2D00_issues.zip

    他们还提到了的问题  

    • PMF-5.4.3.1
    • PMF-5.4.3.2

    我还没有机会仔细地看它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sabeeh、有任何更新吗?  我是否应该将 wpa_supplicant 恢复为 2.10、以便与您要通过的内容保持一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    对延迟深表歉意。 我让我们的内部团队审核日志、因此这需要一些额外的时间。 我计划下周初听到他们的反馈。

    我想您可以尝试使用 wpa_supplicant 2.10、但我个人无法保证它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    只是我方面的更新。 该团队注意到、WPA3 的此类测试连接失败。 您是否知道在 wpa_supplicant 2.11 构建中是否启用了 WPA3 SAE? 在内置模型中、应为 BR2_package_wpa_supplicant_WPA3。 此外、在与 WPA3 AP 建立连接时、您还使用 SAE 连接。 这是必须在 wpa_supplicant.conf 中设置的选项。

    现在可能降级到 2.10 wpa_supplicant 可能是解决方案、但再次请确保通过 WPA3 启用了该构建。

    如果出现问题、那么 从目标提供 wifi 监听器日志和 wpa_supplicant 日志会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    不幸的是、 我认为这不是问题。 下面是我的配置、当前基本上启用了所有功能:

    br2_package_wpa_supplicant=y
    BR2_PACKAGE_wpa_supplicant_overrides=y
    BR2_PACKAGE_wpa_supplicant_autoscan=y
    br2_package_wpa_supplicant_hotspot=y
    br2_package_wpa_supplicant_debug_syslog=y
    BR2_package_wpa_supplicant_wp=y
    BR2_PACKAGE_wpa_supplicant_WPA3=y
    br2_package_wpa_supplicant_cli=y
    br2_package_wpa_supplicant_wpa_client_so=y
    BR2_PACKAGE_wpa_supplicant_passpase=y
    br2_package_wpa_supplicant_dbus=y
    br2_package_wpa_supplicant_dbus_introspection=y
    我还设置了一个 openwrt 路由器、采用 WPA1、WPA1/WPA2 混合、WPA2、WPA2/WPA3 混合、WPA3 仅用于测试、并且能够在所有情况下进行连接。  具有 SAE 的 WPA3 模式。
    布莱斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    了解它适用于您的 openWRT 路由器、并且配置看起来正确。 我想我们将需要从 WFA 认证测试中捕获请求程序日志和 wifi 监听器。

    该团队确实提到 wpa_supplicant 2.11 中与 RSN 功能相关的更改、因此版本 2.10 可能会起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    该团队希望强调 SAE_PWE 需要设置为 1 以启用哈希到元素。 我们相信、这就是您在这里看到失败的原因。

    当您将 OpenWRT AP 设置为使用 WPA3 时、您是否启用了 SAE?

    这些 wpa_supplicant 和监听器日志的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    谢谢您、WPA3 确实有一个问题  

    用于 openwrt 测试配置。  它处理过此问题(默认使用 0)

    配置 WIFI-iface “test_WPA3 “
    选件设备“radio"</s>“
    选项模式“AP"</s>“
    选项 SSID“Test_WPA3 “
    选件网络“LAN"</s>“
    选项加密'ae'
    选项键“12345678"</s>“
    选项 iee80211w'2“
    选项 OCV“0"</s>“
    选项 wpa_disable_eapol_key_retries “1"</s>“

    和的 wpa_supplicant.conf

    CTRL_interface=/var/run/wpa_supplicant
    UPDATE_CONFIG=1


    网络={
    SSID=“Test_WPA3 “
    PSK=“12345678"</s>“
    key_mgmt=SAE
    ieee80211w=2
    }

    更新到 H2E 后

    配置 WIFI-iface “test_WPA3 “
    选件设备“radio"</s>“
    选项模式“AP"</s>“
    选项 SSID“Test_WPA3 “
    选件网络“LAN"</s>“
    选项加密'ae'
    选项键“12345678"</s>“
    选项 iee80211w'2“
    选项 OCV“0"</s>“
    选项 SAE_PWE“1"</s>“
    选项 wpa_disable_eapol_key_retries “1"</s>“

    我的设备无法再连接。

    直到我添加了 SAE_PWE=1(或 SAE_PWE=2,以允许两者都添加)


    CTRL_interface=/var/run/wpa_supplicant
    UPDATE_CONFIG=1
    SAE_PWE=1

    网络={
    SSID=“Test_WPA3 “
    PSK=“12345678"</s>“
    key_mgmt=SAE
    ieee80211w=2
    }

    WFA 测试实验室未正确设置这些设置是否失败?  我将向他们发送电子邮件并请求 在 wpa_supplicant.conf 中设置 SAE_PWE=2。  我假设他们是根据他们的测试设置的、但我会明确说明这一点。

    我目前为 WFA 测试实验室进行了构建、以便使用 wpa_supplicant 2.10 并使用上述测试。  我还没有听说过结果。  您查找的是哪些测试失败的监听器日志和 wpa_supplicant 日志?

    谢谢

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 WFA 测试实验室未正确设置这些参数失败

    这是可能的,但没有看到那些请求者或嗅探器日志,我没有确定性。 了解测试实验室如何测试您的产品会很有帮助。 例如、如果他们要更改正确的 wpa_supplicant.conf 并重新初始化 wpa_supplicant。

    ]您在查找监听器日志和 wpa_supplicant 日志时遇到了哪些测试失败?

    最好是所有测试,但团队认为所有这些失败的测试都与未启用哈希到元素有关,因此我们可以从任何一个测试的监听器开始。 但我们首先确保启用 SAE_PWE、然后收集监听器、以防万一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:  

    Bryce 在一封电子邮件中向我们询问了以下问题 — 但它是给我的,所以我想我会在这里发布问题。  很长的一段时间、但是可能是Slight smile

    您是否有关于在设备上运行 quicktrack 和其他测试的文档?  我们从他们手动运行测试开始、因为我们使用的是 IWD(所有自动化工具都不能使用)。  当出现问题时、我们刚刚切换到 wpa_supplicant。

    从交通我们可能会通过这个问题,但永远不会伤害离开痕迹痕迹。  正如我所说 — 长射。

    此致、  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    从测试实验室收到了一些消息、更改了 wpa_supplicant 2.10、SAE-5.2.1.2 和 SAE-5.2.1.3、之后在通过测试之前出现了问题。 我不确定他们 当时是否也更改了 SAE_PWE。

    对于一个失败了、我确实得到了监听器日志。

    “SAE-5.2.1.1 失败,因为监听器分析说,身份验证算法是 3 而不是 0。 预期值为 0。“e2e.ti.com/.../SAE_2D00_5.2.1.1_5F00_Feb_2D00_18_2D00_2026_5F005F00_14_2D00_27_2D00_54_2D00_fail_5F00_Auth_5F00_alg_5F00_not_5F00_0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    抱歉、我仍熟悉 QT 测试。 SAE-5.2.1.1 是否对应于您在原始帖子中列出的测试“10603"?“? 这个测试仍然失败了吗?

    [报价 userid=“10503" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1615545/cc3301-wifi-certification-errors-cc3301-driver-1-0-2-10-and-wpa_supplicant-2-11
    • CT_Security_RSN_STA_CapabilitiesVerification-Reservedbits-31_10603_1
    • CT_Security_RSN_STA_CapabilitiesVerification-Reservedbits-SAE-PK_10604_1
    • CT_Security_RSN_STA_CapabilitiesVerification-Reservedbits-extra_105_1
    [/报价]

    并且要澄清:由于 wpa_supplicant 版本降级到 2.10、现在通过了 SAE-5.2.1.2 和 SAE-5.2.1.3? 我想 这些测试 应该对应于 10604 和 10605?

    感谢您提供了嗅探器。 我会将其发送给团队进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    我基于 am62x SDK 11.02.08 和 CC33xx SDK 1.0.2.10 与 wpa_supplicant 2.11 构建了一个映像。 我让我们的内部团队对以下 3 项测试进行 QT 测试:

    [报价 userid=“10503" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1615545/cc3301-wifi-certification-errors-cc3301-driver-1-0-2-10-and-wpa_supplicant-2-11
    • CT_Security_RSN_STA_CapabilitiesVerification-Reservedbits-31_10603_1
    • CT_Security_RSN_STA_CapabilitiesVerification-Reservedbits-SAE-PK_10604_1
    • CT_Security_RSN_STA_CapabilitiesVerification-Reservedbits-extra_105_1
    [/报价]

    该团队提到他们只需在 wpa_supplicant.conf 中更改 SAE_pwe=2 就能通过这些测试。