This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:CC3351 初始化和天线电路

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, BP-CC3351MOD, CC3351MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1617028/cc3351-cc3351-initialization-and-antenna-circuit

器件型号: CC3351

我已将 CC3351 Netowrk 终端示例 从 MCU RTOS SDK R8.1 移植到 STM32。

此示例使用 BP-CC3351MOD 板进行测试(经过测试的 WiFi 网络扫描和连接命令)。

我构建了一个定制模块、该模块采用 CC3351ENJARSBR 和 2.4GHz 和 5.8GHz 独立天线。 我在两条布线上都添加了 BPF。 我想、确保布线具有 50 欧姆的 阻抗。

但当我尝试 使用此模块扫描 WiFi 网络时、该示例不起作用。

SPI 通信正常工作、因此我认为我的天线布线设计中可能存在问题。

我没有在 2.4G 和 5.8G 布线中添加任何串联电容器、因为我认为 LPF 在这里足够了。

但我不知道如何进行测试。 我随附了原理图以供参考。

是否有人可以查看并告诉我有关可能的问题的情况?

可能是这样 天线迹线 板载或其他设备 固件初始化 还是因为我使用过而导致的 CC3351ENJARSBR 而不是 CC3351MOD

有什么建议吗?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    您能否提供任何射频测量? 如果您可以使用 Litepoint 或其他 VSA、我会想了解该模块的射频性能(i、e TX 功率、EVM,频率精度等)

    此外、5GHz 布线上使用的 BPF 器件型号是什么? 我们实际上不建议使用单独的天线来分离这两条路径、因为在我们的参考设计中、我们将这两条路径与双工器相结合、以便使用一根天线并增加滤波。

    在制造电路板之前、您是否进行了此原理图审阅? 我看到另一个问题、即您选择的 XTAL 不符合我们在我们的 DS 中建议的预期性能(您的 XTAL:+- 50ppm、TI 要求:+/- 20ppm)、而且您似乎在引脚 4 和 5 上缺少去耦电容器(除非它们在 SCH 上的其他位置)

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我没有 VSA、因此无法提供射频测量。

    2. 2.4GHz 布线 DEA162450BT-1295A1 的 BPF 器件型号、5.8GHz 布线 DEA165538BT-2263A1-H  我已经分开天线,因为有人的特殊需要。 “你以为你赢了吗?

    3、该板现在已经制作好了,但我们正计划再次制作新的原型样品。

    4、我们使用的 是水晶 XRCGE40M000FZA2AR0。 我想我在这里犯了错误、仅考虑 5-2 容差、即–10 至+20ppm。

    但我会考虑您在下一批中的观察。  忘记负载电容是很傻的、这是我自己的错。 我会尝试焊接它们。

    如果我添加这些负载电容、您认为它是否起作用、至少勉强起作用? 或者、根据 TI 的设计将两根天线组合在一起是唯一可行的方法。

    您指出的所有错误、对我来说都是正确的。 但是,如果有什么事情我可以做,让一段时间,这将是好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    一般来说、我们不建议使用两根独立的天线、但这不是问题。 如果不遵循我们的参考设计、我们只能保证数据表的性能和规格。

    由于您没有 VSA、能否对频谱分析仪进行一些测量或在电路板和 AP 之间执行监听器捕获? 您可以使用我们的 Wi-Fi 工具箱 GUI 来执行这些射频测试。

    我无法保证 XTAL 是问题、但它可能是一个开始。 我建议尝试添加这些负载电容并查看器件的性能。 按照 “硬件集成指南“中的指导进行重新设计可能是值得的。

    此致、

    Josh