This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:在不使用专用模式的情况下在频谱分析仪上测试 802.11g/n

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1615640/cc3230sf-testing-802-11g-n-without-dedicated-mode-on-spectrum-analyzer

器件型号: CC3230SF

我正在使用 Rohde & Schwarz FSQ26 频谱分析仪执行 FCC WiFi 认证测试。 我的设备需要测试:
  • 802.11b (DSSS)- 1、2、5.5、11 Mbps
  • 802.11g (OFDM)- 6、9、12、18、24、 36、48、54 Mbps
  • 802.11n(具有不同 MCS 的 OFDM)
我的频谱分析仪没有特定的“802.11g"或“或“802.11n"测量“测量模式测量模式 — 仅具备基本频谱分析功能。

是否仍可以仅使用基本频谱模式来执行 FCC 功率测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hamza、

    这实际上不是与此器件相关的问题、这是 FCC 测试和频谱分析仪控制的通用问题、我建议您浏览网络以获得 FCC 指导或联系经认证的测试机构。

    WiFi 2.4GHz 的适用标准为–15.247