This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:CC3351 对内核 4.19.x 的 Linux 驱动程序支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1616067/cc3351-cc3351-linux-driver-support-for-kernel-4-19-x

器件型号: CC3351

TI 团队大家好、

我们目前正在评估用于 Linux 平台的 CC3351 Wi-Fi 模块。

根据相关文档、官方的 Linux 驱动程序版本在 Linux 内核 6.1 LTS 上进行了验证。 但是、我们的现有系统基于 Linux 内核 4.19.91。

我们想问:

CC33xx 驱动程序是否正式支持 Linux 内核 4.19.91?

如果没有、TI 是否为内核 4.19.x 提供任何补丁集或反向端口包?

感谢您的支持。

此致、

Dylan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我们还没有内核 4.19 的反向端口、但我可以为您创建一个反向端口。 一旦可用,你会在这里找到它: https://github.com/TexasInstruments-Sandbox/cc33xx-linux-mpu-ports/ 请允许我几天来处理它。

    我需要注意的是、内核 4.19 非常旧。 您或您的客户不能更新到较新的内核版本有什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    非常感谢您的支持和提供为内核 4.19 创建反向端口。 我们非常感谢您对此提供的帮助。

    我们的客户目前已在 Linux 内核 4.19 上构建并验证了他们的系统架构和多个应用程序。 由于项目限制和现有的软件依赖性、现阶段不考虑升级到更新的内核版本。

    我们理解 4.19 是相当老的,我们感谢您努力帮助我们评估这个内核版本的可行性。 我们将监控您共享的存储库、并期待后台更新。

    再次感谢您的帮助。

    此致、
    Dylan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    内核 4.19.y 补丁现已提供: github.com/.../4.19.y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    非常感谢您的支持以及为我们准备的内核 4.19.y 补丁。

    感谢您的帮助。 我们将继续测试此补丁、并告知您是否遇到任何问题或还有其他问题。

    再次感谢您的帮助。

    此致、
    Dylan