This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:5GHz WiFi 直接连接失败

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1617206/cc3551e-5-ghz-wifi-direct-connection-failing

器件型号: CC3551E

您好:

我的客户在测试 P2P 模式时面临的另一个问题是、如果他将允许的频段更改为 5GHz、则连接会失败、无线电将崩溃、导致网络终端应用上出现一些跟踪输出。

P2P 的 5GHz 频段是否不受支持? 或者我们可以帮助调查它为什么会崩溃吗?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    您是否能够共享此跟踪输出/接收到的错误?

    我认为这是失败的、因为 P2P_FIND 命令仅扫描 2.4GHz 通道 1、6 和 11、因此将器件限制为仅扫描 5GHz 频带将导致器件无法扫描正确的通道。 我目前正在确认这一点 — 我将在美国假期后的下周初为您提供答案。

    当我返回给您时、您能否确认当设备能够扫描 2.4GHz 信道时是否发生任何类似的崩溃? 应用是否需要 5GHz、或者 2.4GHz 是否适合使用?

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的回复!

    我 尝试了几种方法来启用 5GHz p2p 连接,但我仍然遇到了一些问题 — 我正在与团队合作以了解这里发生的情况。 Wi-Fi Direct 不应依赖于特定频段、因此我预计这不会成为问题。

    当我将 sta_wifi_band 设置为仅 5GHz 时、我确实看到了您在上面发布的同一个 FW 崩溃。 我还尝试更改器件侦听 P2P 连接的信道、但从我的监听器日志中、这似乎无效、器件仍通过 2.4GHz 进行连接。  

    我会让您随时发布我找到的任何解决方案。 感谢您的耐心,我将在本周结束时为您准备一些东西!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这个问题不会出现匆忙、我使用现有的代码完成了所需的测试。 想知道这个问题的答案、以便我可以将其包含在我的报告中(因此,如果这不仅仅是我做的不正确的事情,你们可以修复它)、但这并不重要或紧急。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您告诉我。 我们的后端团队目前正在研究它,我会让你知道,当他们回到我的解决方案.

    此致、

    Josh Prushing