This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:一些有关链路层和数据有效载荷长度的蓝牙问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1616558/cc3301-some-bluetooth-questions-about-link-layer-and-data-payload-length

器件型号: CC3301

尊敬的 TI 专家:

 我们正在使用 CC3301 进行 RTOS 操作系统设计、想检查 CC3301 的 BLE 是否支持以下功能?

  1.数据长度扩展 (DLE):模块是否支持高达 251 字节的数据通道 PDU 有效载荷?

  2. LE 广播扩展:它是否支持更大的广播有效载荷(高达 1650 字节)以及从主信道到辅助信道的信道卸载?

  3.链路层隐私 1.2:它是否支持基于控制器的隐私的可解析私有地址 (RPA) 以防止未经授权的跟踪?

Br、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    很抱歉耽误你的时间。

    1.) 是的

    2.) 是的,我们确实有广播扩展, Im 不确定有效负载有多大,但如果 1650 字节由 BTSIG 设置,那么是的,我们确实支持它。

    3.) 是的

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在隐私方面、我的体验中有一些问题。

    1) 控制器无法使用私有地址连接到设备、除非您手动运行命令以启用 LE 地址解析

    2) 控制器无法在启用隐私的情况下进行广播。 如果启用隐私模式、它将无法开始广播

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogelio 和 Dean、

     我们检查了蓝牙 SIG 规范(见下文)、发现它提到了分段前的主机广播数据不应超过 1650 字节。

       

     

     当我们使用 TI EVM 检查 HCI 命令允许的最大有效载荷时、 以下命令是否正确?

      命令:HCI_LE_0x204A、Read_Maximum_Advertising_Data_Length 操作码:0x204A

     CC3301 芯片是否应该返回 有效载荷长度为 0x0672 的“成功 (0x00)“事件和参数(八位位组== 1650 字节)?

    Br、Jesse。