This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:CC3351MODENIAMOZR — 通过 SPI 进行芯片检测

Guru**** 2846730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1619959/cc3351mod-cc3351modeniamozr---chip-detection-via-spi

部件号: CC3351MOD

您好、

在 CC3351MODENIAMOZR 模块中、尽管芯片选择 (CS) 信号置为低电平、但在 SPI 时钟 (SCLK) 或数据线 (MOSI/MISO) 上未观察到任何活动。 这种行为的可能原因是什么?

此外、我还想了解 CC3351MODENIAMOZR 模块中使用的基于 SPI 的器件检测机制。 具体来说、器件在 SPI 通信期间是否返回任何形式的确认、响应或识别序列来确认成功检测?

 

谢谢您、

Nandha T