Other Parts Discussed in Thread: CC3300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: cc3300
大家好!
我们对免费 RTOS 版本有一些疑问。
- 我们将 TI CC3300 SDK 集成到客户的现有代码库中、该代码库支持不同的 make Wi-Fi 5 模块。 现有代码具有免费的 RTOS 版本 7.0.1。 我们的 TI SDK 名为 cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R8.1。
- 我们检查了 TI SDK 的免费 RTOS 版本。 我们认为它是 10.4.3.
- 客户代码还支持免费 RTOS 版本 10.3.1.但默认情况下、它不处于活动状态。
我们的疑问:
- 我们了解 TI CC3300 SDK 所具有的特性 10.4.3.这是我们的理解,正确吗?
- 您是否有关于 TI CC3300 SDK 与首选 RTOS 版本兼容性的一些信息。
- 我们希望了解 TI CC3300 SDK 与 7.0.1 和 10.3.1 的兼容性、或建议使用最新的 10.4.3。 如果答案是 10.4.3、那么如果您有一些数据、这将有所帮助。
谢谢。。