This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3300:技术支持申请:适用于 NXP i.MX93 的 CC33xx Linux 驱动程序源代码(内核 6.6.52)

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1620433/cc3300-technical-support-request-cc33xx-linux-driver-source-for-nxp-i-mx93-kernel-6-6-52

部件号: cc3300

尊敬的 TI 无线论坛团队:

我目前正在努力集成 CC33xx (SimpleLinkTm Wi-Fi 6) 集成到一个 NXP i.MX93 评估套件 (运行scarthgap Yocto 版本)。

我们正在成功运行 Linux 内核 6.6.52 、但我们遇到了与标准中的预编译模块不匹配的版本cc33xx_linux_package。 可用的二进制文件用于内核 6.1.x、这会导致我们 6.6.x 系统上出现“Invalid module format“(模块格式无效)错误。

为了继续进行评估、我们需要 CC33xx 驱动程序(和模块)cc33xxcc33xx_sdio的独立源代码、以便根据我们特定的内核头文件对其进行编译。

系统详细信息:

  • 主机处理器: NXP i.MX93 (Cortex-A55)

  • 目标内核: 6.6.52-meta-nXP-connectivity-LTS-next

  • 硬件接口: SDIO(4 位)

  • CC33xx 软件包版本: 1.0.2.10.

您能否提供独立的源代码或将我指向cc33xx-linux-mpu-ports支持 6.6.y LTS 内核的存储库(例如沙盒上的特定分支)?

感谢您的时间和帮助。

此致、

Mohan Krishna