This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:用于非 OTA 软件更新的选项

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1623303/cc3551e-options-for-non-ota-sw-updates

器件型号: CC3551E

您好的团队、

除了 所记录的 ARM A/B 工艺之外、我们正在研究 OTA 软件更新方法、这些方法更适合较小的闪存。 我们的主要问题是:

1、单槽自动更新机制是否有任何官方支持?

但是、如果要求我们实施自己的计划、我们还有其他问题:

2.我们是否可以为 TI 引导加载程序扇区开发自定义引导加载程序

3. XDS 开发板使用的更新系统是否可通过 UART 访问?

4.是否可以在非 A/B 布局中使用两个应用程序:

A.两者都位于单个 代码区域的不同偏移量中

b.一个在代码区域、一个在 供应商特定区域

c.将一个调用/链式加载到另一个调用/链式加载

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    让我们从您的第一个问题开始。 双插槽的关键特性之一是能够在新供应商映像出现故障时回滚更新。 您计划如何仅使用单个时隙来避免这种情况?