This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:CC3351MOD BT/WLAN 并发运行

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351, CC3351MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1623500/cc3351mod-cc3351mod-bt-wlan-concurrent-operation

部件号: CC3351MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3351

CC3351 / CC3351MOD 是否可以同时在 2.4GHz 下运行 BLE、在 5GHz 下运行 Wi-Fi? 是否有任何阻止真正并发运行的共享内部资源(PLL,合成器,基带处理器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不能。

    此器件中只有一个射频内核、只能支持 Wi-Fi 或 BT。 在任何情况下、它都不能同时执行这两项操作。