This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:申请 CC3351 校准器工具用户指南 (SWRU602)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1623254/cc3351-request-for-cc3351-calibrator-tool-user-guide-swru602

器件型号: CC3351

您好、

我是 Axon 的一名软件工程师、目前正在从事 CC3351 Wi-Fi 模块的工作。

我正在尝试执行 Wi-Fi 校准、但找不到标题为:

“SimpleLinkTm CC33xx 校准器工具用户指南 (SWRU602)“。

您能否分享此文档或告诉我可以在哪里访问?

此外、我知道校准过程会生成一个需要编程到器件上的二进制输出文件。 您能否证实这是否是 CC3351 的正确方法?

非常感谢您提供的任何指导或文档。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需校准、也不能使用 cc3351 进行校准。 有一个二进制配置文件、但没有校准数据。 该文件包含许多配置参数、每次开机时都会下载到对讲机。

    校准器工具是一种实用程序、可让您将无线电置于各种测试模式、主要用于制造测试或监管目的。  文档作为 cc33xx SDK 的一部分提供、该 SDK 还包括校准器实用程序和源代码。

    www.ti.com/.../CC33XX-SOFTWARE