This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:如何设置定制 HUK?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3551E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1621960/cc3551e-how-to-set-up-custom-huk

器件型号: CC3551E

你好!

是否有办法为 cc3551e 建立自己的 HUK? 可能 SDK 中有一些工具?

THX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您计划将此密钥用于哪些用途? 所有设备都配备了唯一的钥匙。 为什么您需要另一个自定义设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们为签名和加密设备 FW 提供了自己的认证中心。  我们的所有安全启动器件都在量产过程中获得用于加密/解密操作的唯一密钥。

    我们希望将制造流程用于 cc35xx 上的新器件。

    至少、我们希望了解如何存储制造商提供的 HUK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白。 您是否有机会与名为 Bart 的 FAE 合作? 你的询问是非常相似的,所以如果你们在一起,我将关闭这个主题,并专注于 Bart 的线程,以避免重复和重复的线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、我已经澄清了这些信息。 是的、我们的团队已经开始与 Bart 沟通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢您让我知道。 我将关闭此线程并使用 Bart 关注线程。 我做了一些初步的回答,但问题还没有完全解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、THx。