This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-WIFI-SDK:BLE 配置的无线电工具问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-WIFI-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1618476/simplelink-wifi-sdk-radio-tool-questions-for-ble-configuration

部件号:SIMPLELINK-WIFI-SDK

您好、

您能否帮助解决客户提出的有关无线电工具特性的这些问题、请:

  1. BLE TX:如何以比当前可用的 0dBm、5dBm、10dB 和 20dBm 更小的步长(例如 1dB)调节 TX 功率? 如果尚未获得支持、我们对未来的更新计划是什么?
  2. BLE:是否可以传输调制连续信号? 这将极大地帮助进行一些监管测量。 使用当前的无线电工具、客户最多可以实现 75%。
  3. 是否有可用的 BLE 跳频模式?
  4. TX 提示音:这是否会得到增强、以便不仅支持 WiFi 信道、还支持 BLE 信道? 或者、客户是否需要通过设置频率和偏移来解决问题?

 

客户当前使用的是无线电工具 4.1.8。

 

BR、

Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Philipp、

    我已经将其分配给了我们的一位硬件专家。 我们将仅关注问题 2-4、因为我们离线解决了问题 1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillipp:

    1. SIG 定义的 BLE 标准是允许离散 TX 功率选项 0、5、10 和 20dBm、这就是无线电工具也提供这些选项的原因。

    通过使用“法规限制 Tx 功率“字段、可以解决在无线电工具中测试其他功率级别的问题。 在这里、您可以使用 INI 文件进行模拟、该文件定义对讲机认证使用的每个信道的功率限制。 假设您想要测试 15dBm、可以将监管限制功率设置为 15dBm、并将 TX 功率设置为 20dBm。 则器件将以 15dBm 的频率进行传输。 器件将尝试以最大功率 20dBm 发送、但它将受到监管限制。  

    2.在 BLE 中无法传输完全连续的信号。 您可以将延迟设置为尽可能低的值、将数据包长度设置为尽可能高的值。 根据 PHY 速率、占空比应为高电平。

    但我会注意到、我们建议进行约 30%占空比的认证、因为这是我们的 PA 处于最佳状态的地方。 较高的占空比会使 PA 升温、Tx 功率将略微下降。 我们对器件进行认证后、还在 30%的占空比下进行了测试、测试机构可以对此进行补偿。 这是无线电认证测试机构允许的。

    3.无线电工具中没有可用的 BLE 跳频模式。 我们的 BLE 器件不被视为 FHSS、因为我们仅支持广播信道上的频率希望、因此您不必在无线电认证中对此进行测试。

    4. TX 音用于 WiFi 和 BLE ,因为它是一个非调制信号。 是的、BLE 通道测试的权变措施就是您提到的、即设置 WiFi 通道并播放偏移量。

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您提供的所有详细信息。 几个后续问题:

    1.为什么在选择功率列表时使用 5dBm? 该标准似乎要求 4dBm:

    2. 感谢您的提示! 那么、这是否也适用于 Wi-Fi? 或者是否应该/可以在连续模式下进行测试/认证?

    BR、
    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您提供的所有详细信息。 几个后续问题:

    1.为什么在选择功率列表时使用 5dBm? 该标准似乎要求 4dBm:

    2. 感谢您的提示! 那么、这是否也适用于 Wi-Fi? 或者是否应该/可以在连续模式下进行测试/认证?

    BR、
    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Philipp。

    5dBm Tx 功率选项与功率等级不完全相关、它更是 BLE 器件的标准。 如果您的客户希望被视为具有 4dBm 输出功率的功率等级 2、他们可以使用 INI 功率限制数组将功率限制为该功率。

    也无法完全连续传输 WiFi、此处也建议使用相同的 30%占空比。

    此致、

    Jonathan