This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3501E:CC3551 与 CC3501E SDK 兼容性和迁移要求的阐释

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3501E, CC3551E, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1621497/cc3501e-clarification-on-cc3551-vs-cc3501e-sdk-compatibility-and-migration-requirements

器件型号: CC3501E
Thread 中讨论的其他器件: CC3501CC3551ESysConfig

尊敬的团队:

我目前正在处理 CC3551 LaunchPad 工程、并计划将同一个工程迁移到 CC3501E

我想确认以下几点:

  1. CC3501 SDK 和 CC3551E SDK 是否相同、或者在驱动程序和库方面是否有任何差异?

  2. 从 CC3551 迁移到 CC3501E 时:

    • 应用代码中是否需要进行任何修改?

    • SysConfig 中是否需要进行任何强制性更改?

    • 必须手动处理的器件配置(存储器映射,外设,引脚多路复用等)是否存在差异?

从 CCS 的迁移窗口中、两个器件显示为可在同一 SDK 下选择、但我想确保不需要进行隐藏更改、然后再继续。

如果有任何迁移指南或文档参考、请告诉我。

谢谢你。

Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh。

    SDK 适用于这两种器件、无需更改代码。 引脚和存储器映射等也不会改变、但 CC350x 不会启用 5GHz 频段、但 CC355x 会启用 5GHz 频段。