This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:如何完全锁定 SWD

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1620012/cc3551e-how-to-lock-swd-completely

器件型号: CC3551E

您好、

观察 TRM、SWD 接口似乎已打开、也可以将访问限制为经过身份验证的调试、这需要一个经过签名和身份验证的调试请求。  

是否也可以完全锁定 SWD 访问?

BR、
Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    我不确定您所说的“锁定 SWD 访问“是什么意思。 您指的是阻止对其的所有访问? 它的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    最初的 问题来自我们一方。 在生产过程中、出现了 SWD 接口是否可以完全锁定的问题。 因此、任何人都无法再通过 SWD 端口访问闪存。

    过去、通常在生产过程中这样做、以确保重要数据不会因 使用 SWD 接口而意外擦除。  

    >您指的是阻止对其的所有访问吗?

    是、 正确。

    一位同事找到了一个保险丝卡 LD“ permanently_lock_debug_enable" within the SDK, but it's not really mentioned anywhere.

    此致、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的澄清;这很有意义。

    我的目标是在下周初为您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您请求的功能不受支持。  通过使用经过身份验证的调试来限制对 SWD 接口的访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。