This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:在尝试设置电话呼叫时缓冲溢出的消息

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1623583/cc2564c-buffer-overrun-messages-when-trying-to-setup-a-phone-call

器件型号: CC2564C
主题: CC2564MODA 中讨论的其他器件

您好、

我目前正为使电话在 CC2564C 控制器上可靠运行而苦苦挣扎一段时间。

我们在设置中使用 A3DP 和辅助 HFP。
我们使用 Linux 作为操作系统、并使用一些 Bluez 扩展、以发送更改模式所需的供应商命令。

最近、我们将硬件从 CC2564B (CC2564MODA) 更新为 CC2564C 硬件 (BDE-BD2564CA)。

我们的问题是、我们使用 CC2564B 硬件实现了稳定的运行、但使用 CC2564C 控制器时会遇到问题。

这些问题主要发生在 A3DP 正在运行并且我们正在切换到辅助 HFP 的情况下。

我们看到的表单与音频输出有关。

通过查看日志、我们可以看到与有关缓冲区溢出消息的错误消息的相关性、如下所示:
DFC TX 缓冲区溢出。 请求: 39 可用: 180   

这种情况可在包号为 81764 的随附记录器文件中找到。
在这种特殊情况下,呼叫已建立,但我们只有从连接的电话到我们的设备的音频,但不在相反的方式。

日志中还有其他调用。

在前 5 次调用期间、没有 A3DP 流在运行。
在第 6 个呼叫后、我们在没有呼叫处于活动状态时启用 A3DP 流式传输。

这个问题不会每次都发生在这个整理,但只有有时。

您能否确定问题的原因和我们可以实施的对策?

是否有有关 cc2564B 和 cc2564C 硬件之间所做更改的更多详细信息?

cc2564C 数据表在第 6.8 章中提到了一些差异。
是否还提供了更新的特定于供应商的命令、其中哪些地址更改了 CC2564C 固件?
除了 HCI 命令之外、是否有任何增强型文档可用于解释固件消息(例如 DCF TX 缓冲区消息等)、以进行更详细的解释?

IU_APP-768kHz.zip 

 

此致、

Adalbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中提到的 PLC 和 PCM 接口的变化会导致问题吗?

    是否有有关 VS 命令更改的文档?
    我想这种说法肯定会有变化:

    添加了作为 PCM 总线上主器件启动和停止 PCM 时钟(即使没有语音呼叫)的选项
    激活或设置一个计时器、以在删除语音或音频后延长时钟

    连接了我们使用的固件。
    在我们的配置中禁用了 BT-LE。

    e2e.ti.com/.../8880.TIInit_5F00_6.12.26.bts.zip

    此致、

    Adalbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们的团队目前在国际嵌入式展 (Embedded World)、预计我们的响应会出现一些延迟