This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:有关使用 AT 命令的 TCP 服务器流的问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1620364/cc3235modsf-question-about-tcp-server-flow-using-at-commands

器件型号: CC3235MODSF

我们正在使用 CC3235MODSF(AT 命令固件、AP 角色)实现 TCP 服务器、并想确认我们的套接字处理序列是否正确。

我们的流程如下:

1.套接字→绑定→侦听

2.等待+Accept:(在发出 AT+Accept 之后)

3、建立连接后:

  -使用 AT+select 检测可读数据

  -当+select:表示套接字准备就绪,发送 AT+recv 来读取数据

4、当连接处于活动状态时、继续重复选择→recv 序列


我们要确认:

-对于使用 AT 命令的 TCP 服务器,这个整体顺序是否正确?

-以这种方式连续重复选择→recv 以接收数据是合适的吗?

 

谢谢、

卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    我将在下周初回复您。 我假设您有 2 个器件(其中一个是 CC3235)连接到同一网络、但尝试通过插座进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基站设备是一款 Android 设备、另一个设备正在使用 CC3235MODSF 开发为 AP。 AP 设计为仅允许单个基站连接。

    此 AP 设备还包括 LAN 模块、我们需要在基站(Android 设备)和 LAN 接口之间开发数据传输和接收。

    谢谢、

    卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    您的大部分流程都是正确的。 用户可以启动套接字、将 IP 地址绑定到套接字并侦听连接。 我假设对方启动套接字连接请求后、您便接受该连接。 如果是、那么是的、您的流程是正确的。

    也可以针对您的应用程序重复选择和接收。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想确认以下几点:

    问题 1

    at+recv无论何时收到、是否都要发送正确的用法+select:<sd>

    换句话说、+select:<sd>始终表示这一点 数据可用于从套接字读取 +select:<sd>也可能由于其他原因(例如连接状态更改,套接字关闭等)而生成?

    如果+select:除传入数据外还可以因其他原因触发、我们很难将其严格用作数据就绪指标。

    问题 2.

    以 AP 角色操作 TCP 服务器时、何时应关闭并重新创建套接字(再次从开始)at+socket

    例如:

    • 当基站与 AP 断开连接时、我们是否应该重新创建套接字?

    • 还是仅在 TCP 连接本身已关闭时?

    • 是否有指示应关闭并重新创建套接字的特定事件?

    我们希望在使用 AT 命令界面时能够对建议的套接字生命周期管理进行澄清。

    谢谢、

    卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    对于问题 1、它不仅是读取的、而且除了读取监控之外、唯一的其他参数是接受监控。 请参阅用户指南的此页面。

    对于问题 2、让我回到您的身边。 如果您明天没有收到我的消息、您至少应该从我获得星期一提供的更新。

    感谢您的耐心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calvin:

    再次感谢您的耐心。 我们来探讨一下您的三个要点。

    1.不是侦听套接字(您可能会注意到,您正在侦听的套接字描述符与连接中使用的套接字描述符不同),而是位于工作站最初连接的套接字上。

    2.这也是。

    3、TX_FAILED、STA_DISCONNECTED 和 IP_RELEASED 都是正常值。