This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:支持 CC3351MOD

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1625099/cc3351mod-support-for-cc3351mod

部件号: CC3351MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3351

我正在忙于在我们的定制 PCB 上测试 TI CC3351 Wifi 模块。 当前通过带 Linux 的 MCU 通过 SDIO 接口进行传输。

我已经注意到、为了运行预认证测试(如 CW 模式/持续传输)、我需要访问模块的 SW 调试引脚 (SWDIO/SWCLK) 并使用调试 探针(例如 TMDSEMU110-U 调试探针|德州仪器 TI.com)(似乎不再生产)。 我是对的还是有其他方法可以在 Linux 主机上使用应用程序来实现这一点? (我是指目前我可以使用‘NORMAL WIFI“、例如 STA、AP,但我对用于认证目的的测试模式感兴趣)。

 

谢谢、  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SDK 中包含的校准器实用程序。