This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:CC3351 主机协议文档和 RTOS SDK 可用性

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1624600/cc3351-cc3351-host-protocol-documentation-and-rtos-sdk-availability

器件型号: CC3351

您好:

我们有兴趣评估 CC3351 的声音 以实现实时图像和视频传输。 我们计划将其与 FPGA SoC 结合使用、并通过 RTOS 进行控制。 在此阶段、我们尚未确定要使用哪种 RTOS (Zephyr 或 FreeRTOS)。

对于初始独立测试、我们当前正在根据评估设置 PAN W602-2C 和评估模块 STM32 、使用 Ezurio STM32 至 M.2 2230 适配器板。

查看可用文档后、我们仍然不完全了解器件操作。 在主机接口文档中、第 4.1 节简要介绍了协议、但仅简要介绍了该协议。 此外、 RTOS SDK 用户指南 似乎不完整:

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__CC33XX-RTOS-MCU__dzPVh4K__LATEST

因此、我们有几个问题:

  1. 是否有任何文档详细介绍了用于管理器件的主机协议?

  2. 是否有计划完成 RTOS SDK 文档?

  3. 是否有任何基于 FreeRTOS 或 Zephyr 发布 SDK 的计划?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们目前拥有的唯一文档是您拥有的文档。

    是的、我们主要计划改进文档并将其作为 SDK 的一部分发布(因为也有一些场外文档)。

    SDK 现在已在使用 FreeRTOS、因此我不知道您为什么提到 FreeRTOS 缺失。 您能详细说明吗?

    此致、

    Shlomi