Other Parts Discussed in Thread: CC3351
器件型号: CC3351
您好:
我使用 STM32 通过 SPI 移植了`cc33xx_RTOS_MCU_PACKAGE_R7_1`。 但我只能让它适用于 WiFi 接口、而不是蓝牙。 我编辑了`Network Terminal`示例文件。
`、我正在使用 SPI 和 UART 对 μ` cc33xx_rtos_MCU_PACKAGE_R8.1 进行相同的尝试。
如果有任何关于`如何移植蓝牙接口`的指南、那将会有所帮助。 我尝试使用此软件包中提供的`网络终端`示例。 我不能确定在执行此操作时要在此处排除哪些软件包/文件。
如果我能`网络终端`示例正常工作、这对我来说很好。
我正在使用 STM32U5 系列控制器、其上运行 FreeRTOS、目前可用的接口为 SPI 和 UART。 将来、我希望为 MCU 封装提供 SDIO 支持(移植指南)。
谢谢你。