This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:KC 认证

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1597530/cc3235modasf-kc-certification

器件型号: CC3235MODASF

您好的团队、

我们的通信产品包括 TI CC3235MODASF 模块、并且我们的韩国团队正在准备 KC 认证流程。

CC3235MODASF 模块是否有任何计划在未来获得 KC 认证?  

或者、您对此流程有任何经验吗?  

 

谢谢  

Kyrin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、我们没有任何计划寻求 CC3235MODASF 的 KC 认证。 我建议您与经认证的测试机构合作、以帮助您获得此认证。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、  

    感谢你的帮助。   我们咨询了 KC 认证实验室。 实验室向我们通报了模块认证过程所需的文件。 实验室要求我们提供以下要求的支持文件。

    射频收发器模块 作为广播和通信设备的无线传输和接收组件,应满足以下要求:

    1. 高频部分(包括高频振荡器,高频放大器,高频混频器,高频调制器和高频滤波器等部件)应具有自己的电磁屏蔽结构。
    2. 它应包括一个数据输入级(例如缓冲器)、用于确保即使输入高速数据也符合《无线电设备条例》。
    3. 它应具有内置的电压调节电路、或者设计为仅接收最终产品提供的稳压电源。
    4. 天线应永久连接(不可拆卸)或具有可实现适当阻抗匹配的连接器。
    5. 它应允许作为独立单元进行测量、或具有可与天线实现阻抗匹配的连接器。
    6. 射频收发器模块应符合相关的技术标准。

    我可以询问 TI 是否可以提供上述文档或者如何获得这些文档?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyrin:

    新年快乐! 我们的模块符合上述评论。 您是否需要访问我们的报告? 您应该能够使用我们的 FCC 认证报告来帮助您完成系统认证过程的某些部分。 请查看 SIMPLELINK-CC3XXX-认证 页面、并获取我们的 CC32XX-REPORTS。 在这里、您应该能够找到所需模块的报告、并可提交给测试机构。

    如果还有其他任何我可以提供帮助的地方、请告诉我。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    新年快乐,太! 感谢您的答复。 我有下载文件“CC3235MOD Cert_Reports_ 5_20_00_00.zip“。

    我已经阅读了报告的内容、它基本上涉及无线射频的性能合规性测试。

    这似乎与我要求的文件不一致。 据我所知、实验室需要为该模块提供更详细的验证文档、包括其电路结构、使用的电子元件类型以及这些元件之间的兼容性。

    此致

    Kyrin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kyrin,

    新年快乐! 对延迟深表歉意。 您能否询问您的测试机构、他们具体需要什么? 我理解上面的注释、但对我来说、他们只是列出了要求的说明、而不是需要满足的要求(BOM、PCB 层图,模块图片等)。

    请让我知道我可以如何进一步帮助你:)

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Josh、

    在与 KC 测试实验室讨论后、我们 认为需要以下文件:

    • BOM:提供包含高频电子元件的模块的证据。
    • 原理图:用于证明模块具有内置的电压调节电路。
    • 芯片架构设计或日期流程图: 描述符合无线电设备法规的数据输入阶段的流程图。

    上述三个要求(BOM 和原理图可能很清楚)、但我不知道哪些文档可以涵盖第三个要求(标记为蓝色)。 希望您能帮助我获得这三份文档。

    此致、

    Kyrin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kyrin,

     是、第 3 个要点不清楚... 但会采取一个镜头,假设他们的意思:). 我在此处附加了 BOM、SCH 和器件方框图:

    e2e.ti.com/.../CC3235MODASF12R_5F00_BOM_5F00_RevA.txte2e.ti.com/.../TS17586AC0_5F00_7358_2D00_D_5F00_GEN3.pdf

    对于 BD、是否可以在 DS 的第 4 节中向其展示: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3235modasf.pdf?ts = 1769611107065&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC3235MODASF

    希望这能满足他们的需求。 跟往常一样,让我知道我还能提供什么帮助。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    很抱歉中断。 我叫 Sumin、负责韩国团队的 TI WIFI 模块 KC 认证。 KC 测试实验室要求提供以下信息。 您能否 在方便时尽早查看请求并提供相关详细信息?

    1. Wi-Fi 模块的频率带宽(例如 2.45GHz 频段 (2402MHz ~ 2483.5MHz) 或 5GHz 频段 (5150MHz ~ 5850MHz))
    2. Wi-Fi 模块的模式(例如 802.11a/b/g/N20/n40/ac20/AC40/ac80 等)
    3. Wi-Fi 模块的目标输出功率或功率容差
    4. 无论是 SISO 还是 MIMO 运行配置

    提前感谢。

    此致、

    Sumin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumin、

    IEEE 802.11a/b/g/n/ac 部件:

    - 工作频率范围: 2400.0 至 2483.5MHz  

         - EIRP: < 20dBm

    - 工作频率范围: 5150 至 5350MHz(仅限室内使用)/ 5500 至 5725MHz

         - EIRP: < 23dBm

    仅限 SISO。

     此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    祝你一切顺利!

    我有一个新申请。 您能提供 PCB 天线的详细规格吗? 我在数据表的 8.10 部分找到了一些信息、但其中只包含极性、峰值增益和效率数据。

    此致、

    Kyrin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyrin:

    您特别要寻找什么? 还有哪些其他天线数据?

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    具体参数如下:

    V.S.W.R、回波损耗、辐射模式和相应的峰值增益值。  

    与以下链接中显示的信息类似会有所帮助。

    photos.app.go.gl/NZE4qu7vT7ch9Hrx9

    此致、

    Kyrin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kyrin,

    您能否向 connectivity-wifi-cert@list.ti.com 发送包含该申请的电子邮件、以便我可以在那里为您提供服务? 您请求的材料很敏感。 我们是否与大家签订了 NDA?

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    我已发送电子邮件、请帮助跟进电子邮件的内容。 谢谢你。

    此致、

    Kyrin