This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CC35x1–使用 SimpleLink Wi-Fi SDK 9.22 和 Toolbox 4.1.8 在命令映像处加载时器件未启动

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1625587/cc3551e-cc35x1-device-not-booting-when-loading-at-commands-image-using-simplelink-wi-fi-sdk-9-22-and-toolbox-4-1-8

器件型号: CC3551E
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我使用 CC35x1 的 AT 命令示例。
我能够使用 SDK 9.21 成功加载并运行 AT 命令固件、但在升级到 SDK 9.22 后、当使用工具箱刷写映像时、器件不会引导。

以下是工作设置的详细信息:
SDK 版本:SimpleLink Wi-Fi SDK 9.21
测试的 Toolbox 版本:Toolbox 4.0.13 和 Toolbox 4.1.8
步骤:
使用 SimpleLink Wi-Fi 工具箱构建 AT Commands_LP_EM_CC35X1 _freertos_ticlang.Load 的 AT Commands 示例。在供应商图像时隙 0 (AT_COMMANDS_LP_EM_CC35X1 freertos_ticlang.out) 中刷写了以下内容

结果:
映像加载成功、器件正确引导、AT 命令正常工作。
也通过以下测试:
Toolbox 4.1.8 的 Toolbox 文件夹中的 cc35xx-conf.bin 成功加载且设备正确引导。

新设置(问题)
SDK 版本:simplelink_wifi_sdk_9_22_00_15
工具箱版本:simplelink_wifi_toolbox_win_4_1_8

步骤:

使用 SDK 9.22 构建相同的 AT Commands 工程、并通过 CCS→Works fine 加载(器件正常启动)。
通过 Toolbox 装入:
供应商图像时隙 0:AT_COMMANDS_LP_EM_CC35X1:freertos_ticlang.out
配置文件:cc35xx-conf.bin(来自 toolbox 文件夹)

结果:
映像加载报告成功、但器件无法引导

工具箱中使用的编程器配置

在 syscfg 中: OTA:禁用、闪存类型:IS25WJ032F、闪存页面大小:256 字节、闪存扇区大小 :4096 字节、PSRAM 类型:无 PSRAM、激活类型:SDK 示例密钥、闪存出厂重置:禁用、
引导扇区:已启用、TI 主引导加载程序映像:已启用、供应商主映像:已启用、主供应商映像版本:0.0.1.0、闪存出厂重置:已禁用

SDK 9.22 中是否有任何刷写过程更改?  是否应该使用不同的配置二进制文件cc35xx-conf.bin、而不是?SDK 9.22 中的 AT Commands 示例在通过工具箱进行刷写时是否需要额外的映像或不同的闪存设置? 如果可以、您可以提供使用工具箱加载启用和禁用 OTA 的确切步骤。

谢谢、

Vignesh。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我是否正确理解了您能够在 CCS 中加载 9.22 SDK 示例而不会出现问题、但通过工具箱进行编程会带来问题?

    SDK 9.22 中是否有任何刷写过程更改?

    SDK 9.21 和 SDK 9.22 之间的主要区别在于、工程的“Dependencies"选项“选项卡中需要更高版本的 SysConfig。

    配置文件:cc35xx-conf.bin(来自 toolbox 文件夹)

    此文件夹来自哪个工具箱文件夹? 我能够使用位于 C:\ti\simplelinki_wifi_toolbox_win_4_1_8\programmer\activation_and_initial_programming\tmp 中的 cc35xx-conf.bin 文件成功刷写。 您能否确认使用的是此文件还是不同的 conf.bin 文件?

    如果可以的话、您可以提供使用工具箱为 OTA 启用和禁用加载代码的确切步骤。

    这 可在 SDK 或工具箱下载的\docs 文件夹下的 Wi-Fi 工具箱用户指南中的编程器用户指南中找到。 我看到没有提及 conf.bin 文件,因为本指南使用以前版本的工具箱中的图片 — 我将努力更新此文件,但请同时使用上述文件。 这会考虑到 OTA 的启用和禁用情况。

    此致、

    Josh Prushing