This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:CCS v20 支持 CC32xx 系列

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1627286/cc3220r-cc32xx-family-support-in-ccs-v20

器件型号: CC3220R

你(们)好

我已在 CCS v20 用户指南中阅读不支持 CC32xx 系列。

我想知道的是、CC32xx 系列是否会在不久的将来受到支持。

要启动新工程、我必须决定合适的项目:继续使用 CC32xx 系列和 CCS v12、或更改为 CC355x 系列和 CCS v20。

我知道、到目前为止 CC355x 系列没有任何具有天线和系统闪存的 MOD 版本。 在不久的将来是否会有包含这些元素的 MOD 版本?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    CC32xx 系列受到长期支持 (LTS)、这意味着我们仍将为该器件的用户提供支持、但新版本的 SDK/CCS 将不支持这些器件。 CC32xx 最后受支持的 CCS 版本为 12.6。

    要获得所有最新功能、TI 建议使用 CC355x 系列器件。  与 CC32xx 系列相比、该系列具有更多的功能、CCS 最新版本将会提供支持(撰写本文时为 20.5.0)。 但是、如果您选择使用 CC32xx 系列、仍计划提供支持、因此我们仍可以解答任何问题 Slight smile

    对于即将推出的 MOD 版本、可联系您当地的 TI 销售代表、找到有关特性和时间表的具体信息。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Josh Prushing