This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:CC3301MOD 的 ctrlCmdBtl_get_device_info_cmd () 返回的“金属版本“的含义。

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301MOD, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1626517/cc3301mod-the-meaning-of-the-metal-version-returned-by-ctrlcmdbtl_get_device_info_cmd-for-cc3301mod

器件型号: CC3301MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3301

您好的团队、

我们正在调查ctrlCmdBtl_get_device_info_cmd() CC3301MOD 返回的“金属版本“的含义。

我们检查了以下示例项目:

  • 封装: cc33xx_rtos_mcu_package_R8.1

  • 示例工程: CC3xx_thick_mac_network_terminal

在所附的源代码中、我们确认:

  • metal_version是从器件返回的器件信息中包含的字段之一

  • 主机端只读取并打印此值

  • 我们无法metal_version在此软件包中找到任何明显的软件分支或行为变化

我们的测试结果如下:

CC3301MOD 评估套件

  • PG 版本:2.

  • 金属型号:0

  • 引导 ROM 版本:1.

  • FUSE_ROM_STRUCT_VERSION:1.

  • 器件型号:0

定制板

  • PG 版本:2.

  • 金属版本:1.

  • 引导 ROM 版本:1.

  • FUSE_ROM_STRUCT_VERSION:1.

  • 器件型号:0

基于此、我们目前的理解是:

  • PG version表示主要器件版本

  • Metal version显示了同一 PG 内的次要器件版本、例如内部金属/器件版本

  • 如果PG versionBoot ROM version相同、并且仅Metal version不同、则通常希望器件保持兼容、并且通常不需要特殊的硬件/软件设计更改

您能否确认这一理解是否正确?

另外、如果只有金属版本不同、我们是否应该考虑以下几点:

  • 硬件设计

  • 软件/驱动程序实现

  • 生产测试

  • 资格

  • 勘误适用性

如果有任何文件解释每个字段的确切含义(,,等)PG versionMetal versionBoot ROM version、请同时告知我们。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Conor、

    您的理解在这里是正确的。  该信息仅供内部用于跟踪和调试、因此我们不必提供任何与此相关的文档。  您在使用这些器件时的视角没有区别 — 我们非常早期的 CC3301MOD 评估套件将使用金属版本 0、因为样片尺寸小、对客户的影响可以忽略不计。 在描述利基问题的 CC3301 勘误表中可以找到以下内容: