This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301 Wlan_Set

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1621481/cc3301-cc3301-wlan_set

器件型号: CC3301

大家好、我们有一个使用 STM32U5、FreeRTOS 和 CC3301 的工程。 您能给我们介绍一下 Wlan_Set () 和_get 的参数吗? 枚举了“命令“、但您是否对这些选项有任何解释、它们到底有什么作用?

参数是一个空指针。 对于某些参数、定义了一个结构体(例如 CalibratorStartTxParams_t)、该结构体提供一些参数的提示、但不能用于所有命令;即使有结构体、也没有结构体字段的说明。 我们也可以尝试监视网络终端示例应用、但如果有正确的文档、会更好。

另一件事 — 这可能关系或不关系。 下载 cc33xx_rtos_MCU_package_R8.1.zip 时会有一个文件夹 docs/html/wifi、但该文件夹为空。 是否应该有能够解释 Wlan_Set 的文档或其他有趣的文档? 如果我打开 CC33XX-mcu-User-Guide.html 并单击“获取并设置“、则“我找不到文件“、因为它指向不存在的 docs/html/wifi/cc35xx-basic-operations.html。 我已经 在另一个 TT 中询问了这个问题 、但没有得到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的查询。

    您正确地指出 docs/html/wifi 是空的。 您可以在 wlan_if.h 的 source/ti/drivers/net/wifi/wifi_host_driver/inc_adap 目录中找到更多此类参数。  

    它们的用例示例可以在 CC35xx 9.21 SDK 文档中的类似页面中找到(毕竟,您点击的页面会尝试进入 CC35xx 页面)。  

    本质上、WLAN_SET 和 GET 允许您“设置“和“获取“器件的特定属性、例如电源管理、长睡眠间隔等

    要设置的属性将是第一个参数、第二个参数将是该属性的枚举。

    希望这很合理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对您的文档质量不满意。 即使检查 SDK 源代码也无法回答所有问题。 为什么您不将 cc35xx 数据复制到 cc33xx SDK 中、下一个受害者会遇到相同的问题、并负担您的支持。 我知道第二个参数是属性的值/枚举、但确切的值记录在哪里? 或者、是否预计大多数用户不需要接触这些内容、这样您就不会费心记录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juha、

    我们非常感谢您的反馈、也感谢您改进我们的文档。 我们计划在下一个主要版本中发布修复程序。  

    感谢您的理解。