Other Parts Discussed in Thread: CC3351
器件型号: CC3351
尊敬的 TI 无线支持团队:
我们目前正在评估 CC3351 (SimpleLink Wi-Fi 6 配套 IC) 作为优质无线 5.1 家庭影院(条形音箱)系统的通信主干。 在我们建议的架构中、CC3351 将与连接 AM62x SoC(通过 SDIO 3.0) 、作为向多个接收器(低音炮和后置扬声器)分发 96kHz/24 位无损音频的中心枢纽。
为了满足客户对“超低延迟“和“精确扬声器定位“的严格要求、我们寻求对 CC3351 的以下技术方面做出澄清:
1. AP+STA 并发模式下的带宽和稳定性:
我们的应用要求 CC3351 在中同时运行 STA 模式 (连接到用于 AirPlay 2 / Spotify 流媒体的家庭路由器)和 AP 模式 (向卫星扬声器广播 5.1 声道无损音频)。
-
连续电流 96kHz/24 位 7.1 通道数据流(约 18.4Mbps) 、CC3351 如何在 AP 和 STA 之间切换角色(时间分片)期间最大限度地减少抖动? 具体来说、CAN OFDMA 或其他 Wi-Fi 6 机制来确定音频数据包的优先级?
-
TI 是否有显示 STA 模式处于高网络负载时 AP 模式音频传输延迟变化的基准数据?
2.硬件时间戳和 PTP 同步支持:
为了实现微秒级同步以实现最佳“声场定位“、我们计划实施 IEEE 1588 PTP 。
-
CC3351 支持哪些功能 基于硬件的 MAC 时间戳 需要进行哪些检查? 这对于补偿 Wi-Fi 驱动程序和软件栈引入的延迟至关重要。
-
TI 无线驱动程序(Linux 主线或 TI 特定)是否已与必要的接口集成、从而使 AM62x 能够利用 CC3351 的精密时钟实现多器件同步?
SDIO 3.0 接口优化:
从传统 SPI 到的转换 SDIO 3.0 这是我们选择 CC3351 的关键原因。
-
对于高吞吐量音频传输、TI 是否为提供特定优化 Linux SDIO 驱动程序 在处理 96kHz 无损 LPCM 数据时确保尽可能减少 CPU 开销和中断延迟?
4.竞争优势 (Wi-Fi 6 与专有 2.4G/5G):
许多现有的 Soundbar 解决方案(如 SunPlus S-Link)都使用专有无线协议。
-
与这些传统系统相比、CC3351 的特性如何 BSS 着色 和 目标唤醒时间 (TWT) 在干扰严重的现代家庭 Wi-Fi 环境中增强链路可靠性和音频连续性?
我们认为、CC3351 的 Wi-Fi 6 功能与 TI 强大的驱动程序支持相结合、可以为真正无损无线影院树立新的行业基准。 我们期待您提供详细的技术反馈。
此致、
Mike Wu