Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
器件型号: CC3551E
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
尊敬的 TI 团队:
我代表我们的客户写信给您、他们计划进行构建 智能摩托车仪表板 。
他们对 TI 非常感兴趣 CC3551 (Wi-Fi 6 + BLE 5.4 双频带 MCU) 并将其视为其系统架构的主要备选方案。
在初始技术可行性研究期间、客户的工程团队提出了一些有关 BLE 软件栈和高级应用的关键问题。
我们已在 TI E2E 论坛上查看、但找不到相关讨论、可能是因为 CC3551 是一款相对较新的器件。
因此、我们将代表他们寻求官方技术确认和 SDK 路线图详细信息:
1. LE 音频支持状态
客户计划将仪表板用作音频中心、向骑手的蓝牙头盔广播导航语音提示和警报。 您能否确认当前(或即将推出)的 CC3551 SDK 是否支持 LE 音频和 Auracast 广播功能?
2. BLE 测距和定位
他们打算实施“手机即钥匙“(PaaK) 功能。
您能解释一下 CC3551 SDK 中如何处理精确的测距/定位吗?
它目前是基于 AoA/AoD、还是有支持信道探测 (CS) 算法的路线图?
3. Apple iOS 通知和媒体同步 (ANC & AMS)
仪表板需要同步骑手智能手机的来电、消息通知和音乐播放控制。
CC3551 SimpleLink SDK 本身是否支持作为 GATT 客户端来实现 Apple 通知中心服务 (ANC) 和 Apple Media Service (AMS)?
是否有任何可以与客户分享的参考示例?
4.自定义 GATT 配置文件
客户将高度依赖自定义配置文件进行汽车制造商定义的专有车辆数据传输(例如 Nordic UART 服务)。
您能否确认适用于 CC3551 的 SysConfig 工具是否完全支持快速生成和配置自定义 128 位 UUID?
如果您有任何相关信息 应用手册或早期参考代码 对于有关 CC3551 这些特性的信息、请将它们分享、以便我们可以帮助客户完成评估过程。
感谢您的时间和支持。 我期待尽快收到您的答复。
此致 、
Mike Wu