This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:询问 CC3551 是否适合 WiFi/蓝牙流媒体书架扬声器项目

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1623527/cc3551e-inquiry-regarding-cc3551-suitability-for-wifi-bluetooth-streaming-bookshelf-speaker-project

器件型号: CC3551E
Thread 中讨论的其他器件: CC2564CCC3351

尊敬的 团队:

希望这封电子邮件对您有帮助。

我们目前正在与一位正在开发的客户合作 WiFi 活动流式传输/蓝牙书架扬声器 。 我们正在评估  TI CC3551  对于此项目、并希望咨询您、以了解它是否能够完全满足客户的技术要求。

以下是产品的主要规格:

  • 无线流协议:  AirPlay 2、Chromecast、DTS Play-Fi 和 Spotify Connect

  • 蓝牙规格:  支持 AAC 编解码器的蓝牙 4.2

  • 音频分辨率:  数字输入、支持高达 24 位/96kHz 的高分辨率音频

 

您能否帮助澄清以下几点?

  1. CC3551 硬件及其相应的 SDK 是否支持上述要求?

  2. 在此平台上、AirPlay 2、Chromecast 和 DTS Play-Fi 是否需要任何特定的第三方软件堆栈或其他集成?

  3. 您是否有任何推荐用于此类音频应用的参考设计或评估模块 (EVM)?

如果 CC3551 不是这些规格的理想选择、请随时推荐其他合适的 TI 解决方案。

提前感谢您的时间和支持。 我期待尽快收到您的答复。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    请帮助提供意见。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    CC35XX 仅支持 BLE 而不支持 BT。

    至于协议支持、其中大多数都能够使用 WiFi、但平台需要查询 Linux 和大量 RAM。 我认为 CC35XX 不是合适的选择。

    我想说的是、更多的是 Linux 主机+ WiFi 收发器 (CC33xx)+ BT(可能是兼容 BT 5.1 的 CC2564C)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AB:  

    我们计划向客户推广此系统模块、

    请帮助检查 CC3351 的吞吐量是否可用于传输  24 位/96kHz/5.1 通道(甚至 7.1 通道)。  

    谢谢。