This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:网状网络中的大 Toffset、读取/sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/netdev:wlan0_mesh/TSF 时内核 oops

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1602281/wl1837mod-large-toffset-in-mesh-network-kernel-oops-when-reading-sys-kernel-debug-ieee80211-phy0-netdev-wlan0_mesh-tsf

部件号: WL1837MOD

具有多个节点的网状网络。 我们观察到“iw dev wlan0_mesh station dump“输出中的 Toffset 非常高:24 小时正常运行后、某些链路上的偏移量为 13 小时。 对等链路停止工作没有明显的原因。 此外、还要执行:

cat /sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/netdev:wlan0_mesh/tsf

...将立即导致内核错误。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您能否描述一下您正在使用的内核和 wpa_supplicant 版本?

    您是否有关于 您的问题的其他详细信息? 是什么开始的? 您连接了哪些设备等? 您能否提供问题日志示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内核的许多版本都会发生崩溃:

    * 5.4.47 与您的贴片

    * 5.10.72 与您的补丁

    * 5.15.71 与您的补丁

    * 6.6.52 的修补程序从 6.10 回退

    已使用您的 wpa_supplicant 版本以及上行 2.10 和 2.11。

    回溯:

    /sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/netdev:wlan0# cat tsf
    [  182.282540] BUG: scheduling while atomic: cat/269/0x00000002
    [  182.288304] Modules linked in: cts wlcore_sdio wl18xx wlcore mac80211 cfg80211
    [  182.295785] CPU: 0 PID: 269 Comm: cat Tainted: G        W          6.6.52-g0cdede7dcaea #1
    [  182.304695] Hardware name: Freescale i.MX6 Ultralite (Device Tree)
    [  182.310902]  unwind_backtrace from show_stack+0x10/0x14
    [  182.316188]  show_stack from dump_stack_lvl+0x40/0x4c
    [  182.321293]  dump_stack_lvl from __schedule_bug+0x54/0x68
    [  182.326758]  __schedule_bug from __schedule+0x5ac/0x728
    [  182.332030]  __schedule from schedule+0x5c/0xb8
    [  182.336593]  schedule from schedule_hrtimeout_range_clock+0x10c/0x184
    [  182.343074]  schedule_hrtimeout_range_clock from schedule_hrtimeout_range+0x1c/0x24
    [  182.350780]  schedule_hrtimeout_range from usleep_range_state+0x5c/0x88
    [  182.357438]  usleep_range_state from sdhci_start_signal_voltage_switch+0xc4/0x2c0
    [  182.364971]  sdhci_start_signal_voltage_switch from sdhci_runtime_resume_host+0x7c/0x268
    [  182.373106]  sdhci_runtime_resume_host from sdhci_esdhc_runtime_resume+0x168/0x1a0
    [  182.380727]  sdhci_esdhc_runtime_resume from __rpm_callback+0x3c/0x168
    [  182.387315]  __rpm_callback from rpm_callback+0x28/0x54
    [  182.392590]  rpm_callback from rpm_resume+0x438/0x5ec
    [  182.397690]  rpm_resume from __pm_runtime_resume+0x34/0x6c
    [  182.403226]  __pm_runtime_resume from __mmc_claim_host+0x1a8/0x1f4
    [  182.409460]  __mmc_claim_host from wl12xx_sdio_raw_write+0x4c/0x15c [wlcore_sdio]
    [  182.417019]  wl12xx_sdio_raw_write [wlcore_sdio] from wlcore_runtime_resume+0xc8/0x218 [wlcore]
    [  182.426200]  wlcore_runtime_resume [wlcore] from __rpm_callback+0x3c/0x168
    [  182.433441]  __rpm_callback from rpm_callback+0x28/0x54
    [  182.438729]  rpm_callback from rpm_resume+0x438/0x5ec
    [  182.443835]  rpm_resume from __pm_runtime_resume+0x34/0x6c
    [  182.449375]  __pm_runtime_resume from wl1271_op_get_tsf+0x70/0x140 [wlcore]
    [  182.456685]  wl1271_op_get_tsf [wlcore] from ieee80211_if_fmt_tsf+0x1c/0x44 [mac80211]
    [  182.465943]  ieee80211_if_fmt_tsf [mac80211] from ieee80211_if_read+0x58/0xb4 [mac80211]
    [  182.475359]  ieee80211_if_read [mac80211] from ieee80211_if_read_tsf+0x1c/0x24 [mac80211]
    [  182.484764]  ieee80211_if_read_tsf [mac80211] from full_proxy_read+0x54/0x84
    [  182.492486]  full_proxy_read from vfs_read+0x90/0x288
    [  182.497592]  vfs_read from ksys_read+0x70/0xf0
    [  182.502075]  ksys_read from ret_fast_syscall+0x0/0x64
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    # iw dev wlan0_mesh scan | grep -A 2 4c:3b:6c:00:91:46
    BSS 4c:3b:6c:00:91:46(on wlan0_mesh)
    	last seen: 106526.103s [boottime]
    	TSF: 5579972760 usec (0d, 01:32:59)
    # 
    # 
    # iw dev wlan0_mesh scan | grep -A 2 4c:3b:6c:00:91:46
    BSS 4c:3b:6c:00:91:46(on wlan0_mesh)
    	last seen: 106694.113s [boottime]
    	TSF: 5388683619 usec (0d, 01:29:48)
    # 
    # iw dev wlan0_mesh scan | grep -A 2 4c:3b:6c:00:91:46
    BSS 4c:3b:6c:00:91:46(on wlan0_mesh)
    	last seen: 106912.010s [boottime]
    	TSF: 5965877904 usec (0d, 01:39:25)
    # 
    # 
    # iw dev wlan0_mesh scan | grep -A 2 4c:3b:6c:00:91:46
    BSS 4c:3b:6c:00:91:46(on wlan0_mesh)
    	last seen: 107040.577s [boottime]
    	TSF: 4952969548 usec (0d, 01:22:32)
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    谢谢您的提问。 并且您使用的是最新的 FW 8.9.1.2、对吧?

    您能描述一下网状网络吗? 正在使用哪些节点? 它们都是 wl1837MOD 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、固件  8.9.1.0.2.所有节点均为基于 i.IMX6ULL 且具有定制嵌入式系统的充电站。 都使用 WL1837MOD。 一个节点将网状网络桥接至以太网。  

    本主题/问题实际上涵盖了两个问题:

    1)“猫 TSF“崩溃

    2) 稳定性问题最可能是由不良 Toffset 引起的。

    起初我以为这些是相关的,但现在我不这么认为。  

    第二个问题是 最重要的问题。 此问题仅在具有固件的 Linux 6.6 上出现  8.9.1.0.2.我在具有固件的 Linux 5.15.71 上没有看到它  8.9.1.0.0。在信标中接收/解码 TSF 时间戳时出现问题;运行数小时后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题也出现在:

    * 5.15.71(带网络补丁)和固件 8.9.1.0.2

    * 6.6.52 (带网络补丁)和固件 8.9.1.0.0

    * 6.6.52 (带网络补丁)和固件 8.9.1.0.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在编写了一个脚本、用于检查“iw scan“输出中的 TSF:

    #!/usr/bin/python3
    "Check TSF in iw scan"
    
    import os
    import time
    import random
    import subprocess
    
    def main():
        "Main"
        # Indexed on MAC, contains last TSF
        uptime = subprocess.run(["uptime"], text=True, stdout=subprocess.PIPE, check=True)
        print(f"Uptime: {uptime.stdout.strip()}")
    
        wilink = subprocess.run(["strings", "/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-fw-4.bin"],
                                text=True, stdout=subprocess.PIPE, check=True)
        firmware = []
        for line in wilink.stdout.splitlines():
            if line.startswith("FRev "):
                firmware.append(line.split()[1])
        firmware = "/".join(firmware)
        print(f"Wilink firmware: {firmware}")
    
        uname = " ".join(os.uname())
        print(f"Scanning on {uname}")
        nodes = {}
    

        for dummy in range(10):
            found = set()
            time.sleep(random.randrange(1, 5))
            try:
                proc = subprocess.run(["iw", "dev", "wlan0_mesh", "scan"],
                                      text=True, stdout=subprocess.PIPE, check=True)
            except subprocess.CalledProcessError:
                continue
            for line in proc.stdout.splitlines():
                if line.startswith("BSS "):
                    dummy, mac_etc  = line.split(maxsplit=1)
                    mac, dummy = mac_etc.split("(", maxsplit=1)
                    mac = mac.lower()
                    if mac in found:
                        print(f"{mac}: appearing multiple times")
                    found.add(mac)
                elif line.startswith("\tTSF:"):
                    dummy, tsf, dummy = line.split(maxsplit=2)
                    tsf = int(tsf)
                    if nodes.get(mac):
                        diff = tsf - nodes[mac]
                        if not diff >= 0:
                            print(f"{mac}: TSF {tsf} < {nodes[mac]}, backwards")
                        #if diff > 30000000:
                        #    print(f"{mac}: TSF {tsf} > {nodes[mac]} by > 30 s")
                    nodes[mac] = tsf
            print(f"Found {len(found)} BSS")
    
    try:
        main()
    except KeyboardInterrupt:
        pass
    

    它表明、即使在采用所有 WiLink 补丁的 4.19.38 上、问题也仍然存在。 示例:

    root@4C3B6C00BC00:~# ./checktsf.py 
    Uptime: 10:12:11 up 1 min,  load average: 1.54, 0.63, 0.23
    Wilink firmware: 8.9.1.0.2/8.2.0.0.246
    Scanning on Linux 4C3B6C00BC00 4.19.38-27 #1 SMP PREEMPT Mon Jan 12 09:41:52 UTC 2026 armv7l
    Found 18 BSS
    4c:3b:6c:00:21:56: appearing multiple times
    Found 22 BSS
    4c:3b:6c:00:21:56: TSF 33973783969 < 33978566736, backwards
    4c:3b:6c:00:91:a6: TSF 149390646957 < 245954713494, backwards
    4c:3b:6c:00:21:56: appearing multiple times
    Found 22 BSS
    4c:3b:6c:00:21:56: TSF 33973783969 < 33983354554, backwards
    4c:3b:6c:00:21:56: appearing multiple times
    Found 22 BSS
    4c:3b:6c:00:21:56: TSF 33973783969 < 33988164512, backwards
    4c:3b:6c:00:21:56: appearing multiple times
    Found 22 BSS
    4c:3b:6c:00:21:56: TSF 33973783969 < 33990942617, backwards
    4c:3b:6c:00:21:56: appearing multiple times
    Found 22 BSS
    4c:3b:6c:00:21:56: TSF 33973783969 < 33993699899, backwards
    4c:3b:6c:00:91:a6: TSF 149405783092 < 245969851357, backwards
    4c:3b:6c:00:21:56: appearing multiple times
    

    这显然是 RX 端问题。 BSS 出现多次的问题并不总是存在的。 通常、有两个节点具有不稳定的 TSF。 如果重新引导、则会报告另外两个 TSF 不稳定的节点。 示例:

    root@4C3B6C00BC00:~# ./checktsf.py 
    Uptime: 10:13:06 up 2 min,  load average: 1.12, 0.65, 0.26
    Wilink firmware: 8.9.1.0.2/8.2.0.0.246
    Scanning on Linux 4C3B6C00BC00 4.19.38-27 #1 SMP PREEMPT Mon Jan 12 09:41:52 UTC 2026 armv7l
    Found 22 BSS
    4c:3b:6c:00:91:a6: TSF 149438654029 < 246005767341, backwards
    Found 22 BSS
    Found 22 BSS
    4c:3b:6c:00:91:a6: TSF 149444173561 < 178542026880, backwards
    4c:3b:6c:12:e8:46: TSF 245725758238 < 247627666553, backwards
    

    另一个有趣的是、这些在“iw scan output“中彼此相邻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何更新? 导致 TSF 不稳定的原因可能是什么? 您也能看到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、是否对此问题进行了更新? 您是否需要任何其他信息进行调查?