This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:CC3235SF:无法使用 SimpleLink WiFi Starter Pro Android App 配置

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1626236/cc3235sf-cc3235sf-can-not-provision-using-simplelink-wifi-starter-pro-android-app

器件型号: CC3235SF

您好、

我让 CC3235SF Launchpad 运行开箱即用示例程序。 我无法使用 SimpleLink WiFi Starter Pro Android 应用进行配置。 该应用程序甚至无法选择我的 WiFi 网络。  

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marketl:

     为了协助进行调试、我将在本周晚些时候运行 CC32xx 器件。

    同时、您能帮助我更详细地了解您的问题吗? 开箱即用示例程序的其他功能是否按预期工作、或者您是否看到任何其他错误? 此外,在应用程序中,您是否能够看到您的 WiFi 网络或它甚至不可见?

    您能描述一下运行示例程序并解决遇到的错误的过程吗?

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    基本上、如果要复制它、只需按照开箱即用的自述文件进行操作、然后使用 SimpleLink WiFi Starter Pro 进行配置。 我可以进入 AP(接入点)模式、然后在 Web 服务器设置中设置我的 WiFi 路由器详细信息、从而通过此问题。

    我认为 SImpleLink WiFi Starter Pro 没有更新到最新的 Android 版本。  

    我认为 SimpleLink WiFi Starter Pro 问题不会很快得到解决。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marketl:

    在开箱即用程序的自述文件中、“已知问题和限制“下列出了以下内容:

    • 在配置期间连接 CC32xx 是无效的(当定期在 AP 模式下配置时)。 如前所述、允许通过 SW2 开关在接入点模式下配置 CC32xx。

    您应该能够通过网络终端示例测试此功能、我能够将 AP 作为工作站连接、同时 托管 AP 并与手机连接。

    如果您有任何问题、请告诉我!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    我无法使用 SimpleLink WiFi Starter Pro Android 应用进行配置。 您是否尝试过使用该应用程序执行相同操作? 我仅使用并引用开箱即用示例程序。

    因此、配置无法使用 SimpleLink WiFi Starter Pro Android 应用来工作、这就是我切换到 AP 模式的原因。 如果没有、我将无法测试开箱即用示例程序。

    我预计很快就会推出 SimpleLink WiFi Starter Pro Android 应用。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marketl:

    您是否可以尝试连接演示在浏览器的串行终端上声明的已获取 IP、而不是使用该应用?

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我只是希望 TI 知道该应用程序已经过时。 此帖子已解决。

    -kel