This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3300:需要信息来验证引导、Wlan_Start 等的 MISO 功能和跟踪

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3300, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1627185/cc3300-require-information-to-validate-miso-functionality-and-trace-for-bootup-wlan_start-etc

部件号: cc3300
Thread 中讨论的其他器件: CC3301

尊敬的所有人:

我们与 CC3300 配合使用 STM32F412ZG  通信。

我们已将 SDK 集成在代码库中并确认了 IRQ、SDK 正在通过 MOSI 发送命令

我们尚未在 MISO 上收到数据、可能是因为我们已经从 SDK 注释了与计时器相关的 FreeRTOS 调用 、例如 xTimerStart、 xTimerChangePeriod、xTimerCreate  

我们目前正在努力测试“WLAN_START"和“和“WLAN_GET_FWVERSION (Wlan_Get)“ 命令  

我们的疑问:

1) 我们已经  从 SDK 注释了与计时器相关的 FreeRTOS 调用、因此我们是否可以回复 Wlan_Get (WLAN_GET_FWVERSION)。

2) 如果我们在没有“WLAN_START"的“的情况下执行 Wlan_Get (WLAN_GET_FWVERSION)、这将起作用。  

2) 我们附加了 IRQ(第 2 个波形)和 MOSI (第 1 个波形)的波形。 您是否看到任何问题、然后请 PLZ 提供输入。 我们仅观察到一个 IRQ 脉冲并保持高电平。 原因可能是什么。

3) 需要为 STM32 中的 IRQ 配置哪些边沿级别(正或负)

4) 我们看到一个 IRQ。 请在 WLAN_START 命令中确认 IRQ 何时出现以及将出现多少。

5) 在最后一次讨论中,我们收到了“ThickMAC_R9_init_roleUp_SCAN_CONNECT.sal"。“。 同样、我们是否可以获取启动序列、Wlan_Start 命令、Wlan_Get  (WLAN_GET_FWVERSION) 的跟踪。

6) 是否可以通过发送 Read_Firmware_Version 等简单命令并通过发送虚拟时钟接收回复来测试 SPI 在没有 SDK 的情况下工作。 如果可能、请发送命令的详细信息。

谢谢。。

aace7365-71d8-4f30-8d50-8224048d451d.jpg17Mar_IRQ.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这种方式真的很难调试。

    是否有办法共享逻辑原始数据而不是屏幕截图? 优先选择 Saleae。

    基本上、当您释放 nRESET 线时、IRQ 应置为有效、指示 ROM 初始化已完成。

    查看代码后、第一个命令应该是 init 命令、然后主机应确认 IRQ。

    必须在任何命令之前首先调用 wlan_start()。

    日志由我共享、并在开头包括 init 部分。 您可以将其用作参考。

    可以在主机的边缘或电平下工作。 该器件仅触发中断、主机负责获取中断和响应。 事件主机的行为不同。 以 AM243 作为基准、我们使用边沿。

    在发送 WLAN_START 之前、无法与器件一起工作。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shlomi Itzhak 

    在实施过程中、您提供的意见对我们非常有帮助。

    我们还分析了从您这边共享的波形。 这也有帮助。

    我们现在开始通过 MOSI 获取数据。 我认为我们接近通过初始通信、从中开始通过 MISO 接收数据。  

    现在、我们主要是尝试将我们的测试数据与您一方共享的数据进行匹配。

    能否请您详细说明一下您的评论“事件主机的行为有所不同。 以 AM243 作为基准、我们使用边沿。“

    我们对此有进一步的疑问 基准波形 、  “SimpleLink CC33xx 主机接口“白皮书、即 我们的测试结果

    主题 1) 加厚 MAC_R9_init_roleUp_SCAN_CONNECT.Sal 分析

    我们研究了“ThickMAC_R9_init_roleUp_SCAN_CONNECT.Sal"以及“以及附加文档中初始通信的摘要。

    流程摘要:

    • 在此过程中、与的通信由主机发起 FF FE 80 00 10 F2 73 复位和 IRQ 触发后
    • 在该命令 MISO 变为低电平之后。
    • 主机再发送两条命令–
      • 0x62、0x00、0xBF、0xFC
      • 0x00、0x00、0x00、0x00
    • 在第三条命令 IRQ 变为低电平后。
    • 主机从 CC3301 读取的数据如所示 0x03、0xFF、0xFF、0xFF 并进一步读取后续数据

    我们的疑问:

    • 已理解此命令“ FF FE 80 00 10 F2 73 英寸 由  “WLAN_START"的“的“bus_sendInitCommand"函“函数启动
    • 为什么此命令之后 MISO 变为低电平。 它表示什么?
    • 主机首先读取数据如所示 0x03、0xFF、0xFF、0xFF。 这是什么数据? SDK 从何处开始首次读取?
    •  e2e.ti.com/.../Queries-regarding-initial-communication.docx

    主题 2)“SimpleLink CC33xx 主机接口“白皮书问题

    我们的疑问:

    • 白皮书提到了“对于 SPI 模式、发送了操作码为 0 (CMD0) 的单个 SDIO 命令、以将器件设置为 SPI 模式“;此外 、白皮书还讨论了更多的配置、例如 a) 小端字节序和大端字节序、b) 16 位和 32 位字长、c) 位混合
      • 此命令是否作为“bus_sendInitCommand"的“的一部分发送。 请确认

     

    主题 3) 我们的测试结果

    • 我们开始使用“WLAN_START"命令“命令进行测试
      • 与 TI 波形参考一样、我们观察到具有一些不同数据的 8 字节初始时钟
      • 8 字节之后、MISO 保持高电平
      • 另外 2) 来自主机[1) 0x62、0x00、0xBF、0xFC、2) 0x00 的命令 0x00、0x00、0x00) 未观察到。
      • 我们的硬件有电平转换器。 用于 CC3301 的 1.8 MOSI 信号具有锯齿形状。
    • 我们的疑问
      • 我们观察到与 TI 端共享的波形略有不同。 它是否需要与 TI 端的波形匹配?
      • 在我们的案例 2 中、未观察到命令、 MISO 保持高电平 、没有通过 MISO 读取的数据。 不使用 2 个命令的原因可能是什么? 这是因为 MISO 保持高电平吗? MISO 会因锯齿状 MOSI 信号而保持高电平。 您过去是否遇到过任何其他客户的这一观察?

    谢谢。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于您的查询:

    1. 是、 “"</s>“ FF FE 80 00 10 F2 73 英寸   由 “bus_sendInitCommand"启动“启动
    2. MISO 在低电平状态时似乎处于空闲状态、但我认为只要它按照 CPOL/CPH 的设置(即 0 和 0)运行、就无关紧要了。 发送的初始命令实际上是在芯片侧配置 SPI 接口、因此 MISO 中的翻转实际上表明它已配置
    3. IRQ 将通过接收 0xBFFC 进行确认、进而使 IRQ 无效。 然后、字节将 MISO 线路推送到主机。 。  0x03、0xFF、0xFF、0xFF  您看到的只是 FIFO 中的任何内容、但没有意义。 由于芯片从主机获得 SPI 时钟、因此它会继续发送数据。 第一个有意义的数据是在所有 0xFF 之后、您在这里看到 0x55 系列
    4. 至于白皮书、 bus_sendInitCommand 正在配置一切、但此时只有一个配置是相关的、因此我无法保证使用其他配置
    5. 至于与 STM 的集成、我记得 STM 中的 CPOL/CPH 存在一些问题。 您能否查看我的以下两个线程、看看它是否有意义?
      1.  回复:cc3300:cc3300 数据记录 
      2.  回复:CC3351MOD:RAMBTL / conf 文件下载问题 

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shlomi Itzhak 

    感谢您的答复。

    STM32 中的一个 WLAN SPI 查询、

    a) 请在 WLAN SPI 上提供一些输入

    b) 在调用 SPI_WriteSync 之前、我们是否需要处理函数 bus_sendInitCommand 中的任何内容?

    查询初始命令:

     如前所述、在 bus_sendInitCommand 中、它通过 SPI 发送一些其他数据、而不是从您一方接收到的数据。

    发送的  FF FE 80 00 10 F2 73 在函数“bus_sendInitCommand"中“中。 我们从您一侧的迹线中拾取这些数据。 使用该命令、MISO 线路按预期变为低电平、这建议您已完成 CC3301 配置、如您所述。 这对我们来说是好事。

    我想知道我们在得到时使用了以下配置  FF FE 80 00 10 F2 73。 请确认

    #define SPI_16_BIT_SUPPORT 0x1
    #define SPI_FIXEDBUSY_EN 0x2
    #define SPI_BIT_Swizzle 0x4
    #define SPI_CS_BIT_CLEAN 0x8
    #define SPI_DATA_POL_BIT_SET 0x10
    #define SPI_SET_CLK_FREQ 0x20
    #define SPI_ADD_1_CLK 0x40

    在您的跟踪中、我们发现有 2 条命令是 主机在 MISO 变为低电平后再发送两条命令、

      • 0x62、0x00、0xBF、0xFC
      • 0x00、0x00、0x00、0x00
      • 我们未观察到这 2 个命令
      • 0xBFFC 确认中断并读取一些重要值、例如消息类型(命令完成,事件,数据)。
      • 什么是 0x62、0x00?
      • 从 0x62、0x00、0xBF、0xFC 的位置触发?

     您提到“  0x03、0xFF、0xFF、0xFF  您看到的只是 FIFO 中的任何内容、但没有意义。 由于芯片从主机获得 SPI 时钟、因此它会继续发送数据。 第一个有意义的数据是在所有 0xFF 之后、在这里您可以看到 0x55 系列“。  

    主机启动的首次读取操作的表单  0x03、0xFF、0xFF、0xFF   0x55 系列的材料吗?

    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是次序  FF FE 80 00 10 F2 73 应由器件收到、所以我认为您应该没问题。

    至于配置、您介绍的只是定义、而不是实际配置。 介绍以下位:

    • 32 位(A6 位未定义)
    • 没有位混合
    • 在 INIT CMD 之后添加 1 个 CLK
    • CPH/CPOL 应使用默认值 0、0

    您可以在代码中看到高 2 个字节的解释。

    #define WSPI_CMD_READ 0x40000000
    #define WSPI_CMD_WRITE 0x00000000
    #define WSPI_CMD_FIXED 0x20000000
    #define WSPI_CMD_BYTE_LENGTH 0x1FFE0000
    #define WSPI_CMD_BYTE_LENGTH_OFFSET 17
    #define WSPI_CMD_BYTE_ADDR 0x0001FFFF

    下面的 17 个片段是地址、然后 12 位是长度。 然后是方向位。

    • 0x6200 表示大小为 256 字节的读取操作

    它是从 bus_sendReadCommand() 触发的、但有一些 SW 层从该命令的源端一直运行、该源 端位于 Fw Event_Sm-ReadIntrInfo() 中。

    在您开始获取 0x55 之前、会生成 0xFF。

    Shlomi