Other Parts Discussed in Thread: CC3301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CC3301MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3301
大家好!
我们移植了适用于 CC3301 的 TI SDK STM32F412ZG。
SDK 使用免费的 RTOS 版本 10.4.3、我们的代码库使用 7.0.1
在执行代码时、我们观察到代码会在以下例程上蠕变。
1)“ FwEvent_IRQ_HANDLER “FW_EVENT_IF.c"中“中的“
- 在此例程中、程序在执行“ trnspt_RequestSchedule (pFwEvent->uContextId、true)“
2)“int32_t INIT_DEVICE (uint32_t 命令 EventsSizeBTL、uint32_t 命令 EventsSize)“
- 内部 IT 呼叫“ CMD_Send “、在内部调用“ trnspt_RequestSchedule (cmdCB->clientID, 0);“
我们的疑问:
1)“init_device"在“在内部处理“ctrlCmd Fw_Container Download “、“ctrlCmd Fw_Download IniParams“等
- 我们理解在移植到 STM32 时、我们需要在不做任何更改的情况下使用此函数。 PLZ 确认
- 请提供有关此功能处理的各种功能的一些信息。
2) 程序在“trnspt_RequestSchedule"上“上崩溃的原因可能是什么。
- 内部 使用“OSI_SyncObjSignalFromISR",“,"OSI_SyncObjSignal"、"OSI_SyncObjSignal"和“和"pTransport->aClientPending[uClientId]"“"pTransport->aClientPending[uClientId]"的“的"trnspt_RequestSchedule"“"trnspt_RequestSchedule"。“。</s>“
- OSI_SyncObjSignalFromISR“、“OSI_SyncObjSignal"函“函数到底在做什么?何时会崩溃?
- “osi_freertos.c"的“的此例程部分。 在移植到 STM32 时、我们是否需要处理任何点?
- 我们发现它在 Free RTOS 的以下例程上崩溃。
- 它是否与 Free RTOS 版本有任何关系、我们使用的是 7.0.1 而不是 10.4.3

谢谢...