This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:BLE 上支持并发(外设+中央)模式

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1629211/cc3301mod-concurrent-peripheral-central-modes-support-on-ble

器件型号: CC3301MOD

您好的团队、

在 SoftAP +基站模式下使用 Wi-Fi 时、CC3301MOD 是否同时支持并发角色(外设和中央)?
如果是、在 BLE 中央模式下可以连接多少个外设设备?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CC3301MOD 是否在 SoftAP +基站模式下使用 Wi-Fi 时同时支持并发角色(外设和中央)?

    是的、正确、但请注意以下事项:如果 BLE 连接中有 2 个器件、则一个器件不能同时是中央器件和外设器件。 其中一个器件是中央器件、另一个器件是外设。 不过、您可以在 A 和 B 之间建立连接、其中 A 是中心连接、B 是外设连接、然后在 B 和 C 之间建立连接、其中 B 是中心连接、C 是外设连接、所有这些都是同时建立的。

    如果是、在 BLE 中央模式下可以连接多少个外设设备?

    答案是 16 — 请参阅 source/third_party/nimble/ti_config/nimble-port/include/syscfg/syscfg.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。
    如果我理解正确、CC3301MOD 可以在器件 B 中发挥作用、其中器件 A 的外设和器件 C 的中心位置、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

    但不必按这个顺序。

    您可以同时将 B 作为 A 的中心、将 C 的外设作为 C 的中心。 重要的是谁在广播以及谁在发起与该设备的连接。

    请注意、如果连接了器件 A 和器件 B、两个器件都不能同时是中央器件和外设。 一个可以是中央器件、另一个可以是外设。  

    我还想说明的是、对于器件可以具有的 16 个连接、器件不一定必须位于所有 16 个连接的中心位置;对于部分连接、全部连接或无连接、器件可以处于中心位置、但连接总数不能超过 16。