This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:HCI_EXT_SetMaxDtmTxPowerCmd 生成错误的响应

Guru**** 2846580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1628341/cc3551e-hci_ext_setmaxdtmtxpowercmd-generates-wrong-response

器件型号: CC3551E

https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_wifi_sdk/9.21.00.15/exports/docs/simplelink_mcu_sdk/html/ble/hci/hci.html#vendor-specific-commands 上 、它声明 HCI_EXT_SetMaxDtmTxPowerCmd(操作码:0xFC11)应生成 HCI_EXT_SetTxPowerDone(操作码:0x0401)、但收到 0x0411
日志:

[00:00:03.754][D][uPortBleDtm]将 BLE DTM TX 功率设置为 10dBm(TI 2 级)
[00:00:03.762][D][uPortBleDtm]收到 TI VS 事件:操作码= 0x0411、长度= 5
[00:00:03.768][D][uPortBleDtm] 状态:0x00
[00:00:03.771][D][uPortBleDtm] 命令操作码:0xFC11
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们重申了你的意见。 会在本周或下周初的某个时候回来。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我得到了一些新的见解;您观察到的(接收操作码 0x0411)是可以预期的;指南是错误的。 我们将纠正此问题、以便客户在将来不会感到困惑。 感谢您指出这一点!

    您正在测试什么特定功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您查找它! 我们正在做自己的生产测试 frimmware RF、WIFI、BLE HW、TI 产品测试 FW 的工作方式不适合我们的生产测试设置/环境。 我们已经在联系你们,关于什么缺失,例如 e2e.ti.com/.../cc3551e-request-c-programming-interface-to-access-cc35xx-otp-registers