This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:MAC 地址覆盖:哪些地址?

Guru**** 2846120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1629497/cc3551e-mac-address-overwrite-which-addresses

器件型号: CC3551E

您好、

在 CC35xx SDK 工具箱中、编程器提供覆盖 MAC 地址的选项。 哪个 MAC 被该函数覆盖?
AP MAC 地址?
工作站 MAC 地址?
BLE MAC 地址?

BR、
Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    熔断到保险丝中的 MAC 地址将是工作站 MAC 地址。 BLE 和 AP MAC 地址将为 其提供+1、例如、您可以在网络终端中执行以下练习

    用户:WLAN_START
    CME:OSI_ThreadCreate
    Event_Thread:该服务器正在运行
    软件下载…

    收到 ROM 初始化完成
    ------------------- 下载第一个 CMD
    ------------------- 下载 IniParams
    ------------------- 等待 IniParams 完成

    WLAN 启动成功!


    用户:ble_start
    BLE 共享传输已打开

    [WLAN 事件处理程序] BLE 已启用

    ------------------- 等待 BLE 控制器
    ------------------- 等待 BLE 主机

    主机和控制器将同步
    BD 地址:2C:D3:AD:7D:F4:D8
    名称:TI CC3xxx

    BLE 启动成功!


    用户:WLAN_STA_ROLE_UP
    所选国家/地区代码为 WW
    WPS MODEL_NAME[TI CC35XX]

    WPS 模型编号[2025]

    WPS SERIAL_NUMBER[20252025]

    WPS uuuid:0x30 0x31 0x32 0x33 -- 0x33 0x34 0x35 0x36

    用户:WLAN_GET_Mac -I 0
    [ MAC 地址]:2c:D3:AD:7d:F4:D7

    在这里、您可以看到工作站 MAC 以 D7 结束、BLE MAC 以 D8 结束

    此致、

    Rogelio