This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:如何执行软件复位?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1629505/cc3551e-how-to-isue-a-sw-reset

器件型号: CC3551E

您好、

查看 API 说明、应该可以通过调用 Power_reset() 来重置 CC35xx。 至少在 SDK 9.22 之前、未实现该函数(在[SDK home]/source/ti/drivers/Power.h 中)。  

何时实施?

从软件复位 CC35xx 之前、建议采用哪种方法? 只需设置寄存器 AIRCR 中的 SYSRESETREQ 位。

BR、
Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    您可以使用以下命令进行软件复位。

    HWREG (PRCM_AON_BASE + PRCM_AON_O_RSTCTL)= PRCM_AON_RSTCTL_SOCAON
     
    我不确定此功能何时会得到充分实施、我必须就此与您联系。
    此致、
    Rogelio